主题中讨论的其他器件: DRV8214
工具/软件:
尊敬的 Schellhase 先生:
我打算使用 DRV 8410 控制阀+齿轮+ BDC — 总成。
我想能够打开阀门 10 %, 20 %, 30 %,...高达 100 %
我想再次将其关闭到我选择的百分比。
如何精确地和最小的电机运动实现这一目标?
感谢您提供有关此主题的提示。
Martin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Martin:
很高兴为您提供帮助!
是的、我们有大量关于纹波计数的文档。 我建议从 DRV8214EVM 开始。 EVM 产品页面包含介绍 GUI 操作和设置的视频。 EVM 用户指南 和器件数据表将有助于进行新的设计开发。 另请参阅以下 应用手册 、其中详细介绍了采用纹波计数的位置控制。
此致、
David