This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:MCF8316A:如何实现往复式 BLDC 运动、切换 DIR 引脚以及在倒车前处理减速/停止/制动器?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MCF8316D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1569048/mcf8316a-mcf8316a-how-to-implement-reciprocating-bldc-motion-toggle-dir-pin-and-handle-decel-stop-brake-before-reversing

器件型号:MCF8316A
主题中讨论的其他器件: MCF8316D

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 MCF8316A 驱动器、并且我希望实现简单的往复运动:
向前运行一段时间→STOP→逆向运行→连续重复。

我想澄清几点:

  1. 为这种定期正向/反向操作配置 MCF8316A 的推荐方法是什么?

  2. 简单地说就足够了 切换 DIR 引脚 (例如,由 MCU GPIO 控制)、还是先更安全 减速/停止(或施加制动) 切换 DIR 之前?

  3. 确切程度如何 在实践中切换 DIR 引脚 ? 例如、它通常是由微控制器 GPIO 控制、还是有推荐的电路/示例来实现这一点?

  4. 如果建议采用减速或制动:

    • 应调整 GUI 中的哪些参数(加速/减速斜坡,制动设置,主动制动电流限值等)?

    • 典型的序列是否为:减速→(可选制动)→DIR 切换→加速

  5. 是否有任何展示 MCF8316A 往复操作的 JSON 文件示例、应用手册或参考设计?

非常感谢您的支持!

柳俊成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、柳俊成、

    在开始回答问题之前、我们建议使用 MCF8316C 或 MCF8316D 版本。

    请参阅 MCF8316A 的勘误表链接 (+)【常见问题解答】量产器件信息 — 电机驱动器论坛-电机驱动器 — TI E2E 支持论坛

    您能否分享电机规格和应用要求,哪个方向的变化速率是多少?

    我们需要考虑减速或反转过程中的速度、动能。

    请提供电机规格、我将发送包含问题答案的参考 JSON。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我的电机规格和应用要求:

    • 电机规格:
      • 额定电压:24 V
      • 输出功率:100 W
      • 额定转速:3000 转/分
      • 类型:无齿轮箱的三相 BLDC 电机(直轴输出)
    • 应用要求:
      • 应用程序需要往复运动(向前运动几秒钟,停止,然后重复后退)。
      • 但是、我从未对电机进行过反向测试、因此我不确定实际的方向变化速率。

    我还想提一下、我正在使用 MCF8316C 器件。

    请告诉我这些信息是否足够。 如果您可以共享一个带有推荐的往复式操作设置的参考 JSON 文件、我也很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、柳俊成、

    您能否分享从 SamrtTune 获得的 JSON?  

    我将对此进行修改并再次发送。

    您还可以按照下面提到的方法、

    启用 ISD、RVS_DR_EN、RESYNC_EN(也可以使用 BRAKE_EN,我们稍后会应用)

    2.方向改变模式 (DIR_CHANGE_MODE) 为“在检测到 DIR 变化时跟随电机停止选项和 ISD 例程“

    3.根据您的要求向引脚或 I2C 输入 DIR_INPUT。

    4.启用 AVS(安全),这将比没有 AVS 慢。  但是、如果没有 AVS、当电机以更快的动能减速时、可能会触发回直流母线。

    然后、需要进行调优、以便从反向切换至开环。 建议设置为开环到闭环切换阈值应与 REV_DRV_HANDOFF_THR 相同。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.