This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:反激式、EMI/EMC、2kHz 可闻噪声、续流

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1567661/drv8908-q1-flyback-emi-emc-2khz-audible-noise-free-wheeling

器件型号:DRV8908-Q1


工具/软件:

 您好、我需要您对以下几点提供建议:

1.在这种配置中,我已将电磁阀连接到驱动器的输出端(见图)。 是否建议在输出和接地之间添加一个反激式二极管和一个电容器?
2.您建议如何提高 EMI/EMC 性能?
3.如何解决 PWM (2kHz) 产生可闻噪音的问题?
4、目前,续流已激活。 您建议这样保留吗?
5.如果 PC 风扇以相同的方式连接,您是否建议逐渐增加占空比而不是以最大值启动?



谢谢你。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    您建议使用什么来提高 EMI/EMC 性能?

    是否有需要改进的频率? 本文档提供了一些建议、您可以查阅一些一般提示: TIPL_motor drivers_EMI design_tips

    如何解决 PWM (2kHz) 产生可闻噪声的问题

    这可能是由电磁阀本身的线圈引起的。 最好的解决方案是使用高于 20kHz 的 PWM 频率、这样就不会听到产生的噪声。

    当前、续流处于活动状态。 您是否建议将其保留为这样

    该建议取决于您希望半桥在 PWM 低电平期间的行为方式。 如果您希望非驱动 FET 在低电平期间保持关断、则禁用续流、否则使续流处于启用状态、因此非驱动 FET 将在 PWM 低电平期间启用。

    如果 PC 风扇以相同的方式连接、是否建议逐渐增加占空比、而不是以最大值开始

    我建议逐渐增加占空比。 在将占空比设置为最大值可以正常工作时、如果斜升占空比、风扇的启动会更平稳。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    感谢您的答复。

    1.我还没有要求,我评估了驱动程序。 我认为驱动频率足够慢。 我认为慢速衰减是更好的解决方案。 使用外部二极管时、我在 PWM 处于活动状态时看到更多的噪声。

    DRV89xx-Q1 的最大频率不是 2kHz?

    4.你能向我解释利弊吗?

    2.和 5. 感谢您发送编修。

    感谢您的支持。

    此致、
    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    DRV89xx-Q1 的最大频率不是 2kHz?

    这是正确的、我的意思是、如果在 EMI/EMC 测试期间测量了某个频率、则是您希望达到的目标。 例如、在另一个器件中、我们建议启用展频时钟功能、以帮助降低接近振荡器频率的 MHz 频率的峰值。

    您能向我解释利弊吗?

    启用续流后、关断期间的能量将通过与 PWM 周期高电平期间导通的 FET 相反的 FET 耗散。 当禁用续流时、能量将通过 FET 的体二极管耗散。 FET 的体二极管具有比 MOSFET Rdson 更高的电阻、这意味着在禁用续流的情况下、器件处的会发热更多。 另一方面、由于电压为 VM 加上正向二极管压降、体二极管确实会更快地耗散能量。 因此、主要是在产生的热量和衰减电感负载(在本例中为螺线管)内能量的速度之间进行权衡。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    EMI/EMC:
    我还没有进行任何 EMI/EMC 测试。 这个问题是笼统的、因此我可以在开发过程中实施它。

    可闻噪声:
    2kHz 的问题是它会产生可闻噪声。 由于我建议使用高于 20kHz 的频率似乎很奇怪、因为驱动器的最大频率为 2kHz、所以我不确定是否理解正确。

    感谢您的支持。 祝您愉快、
    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    对于可闻噪声、您可以纠正这样一个事实:此器件的 PWM 限制为 2kHz、这在我建议使用高于 20kHz 的频率时让我错开了主意。 与团队的其他成员讨论过此问题后、您可以尝试消除电流、从而通过对 GND 的电容或通过在输出端添加一些 LC 滤波器来减少任何纹波。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josha:

    感谢您的答复。

    此致、
    Matteo