工具/软件:
您好、我需要您对以下几点提供建议:
1.在这种配置中,我已将电磁阀连接到驱动器的输出端(见图)。 是否建议在输出和接地之间添加一个反激式二极管和一个电容器?
2.您建议如何提高 EMI/EMC 性能?
3.如何解决 PWM (2kHz) 产生可闻噪音的问题?
4、目前,续流已激活。 您建议这样保留吗?
5.如果 PC 风扇以相同的方式连接,您是否建议逐渐增加占空比而不是以最大值启动?

谢谢你。 此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、我需要您对以下几点提供建议:
1.在这种配置中,我已将电磁阀连接到驱动器的输出端(见图)。 是否建议在输出和接地之间添加一个反激式二极管和一个电容器?
2.您建议如何提高 EMI/EMC 性能?
3.如何解决 PWM (2kHz) 产生可闻噪音的问题?
4、目前,续流已激活。 您建议这样保留吗?
5.如果 PC 风扇以相同的方式连接,您是否建议逐渐增加占空比而不是以最大值启动?

谢谢你。 此致
尊敬的 Matteo:
您建议使用什么来提高 EMI/EMC 性能?
是否有需要改进的频率? 本文档提供了一些建议、您可以查阅一些一般提示: TIPL_motor drivers_EMI design_tips
如何解决 PWM (2kHz) 产生可闻噪声的问题
这可能是由电磁阀本身的线圈引起的。 最好的解决方案是使用高于 20kHz 的 PWM 频率、这样就不会听到产生的噪声。
当前、续流处于活动状态。 您是否建议将其保留为这样
该建议取决于您希望半桥在 PWM 低电平期间的行为方式。 如果您希望非驱动 FET 在低电平期间保持关断、则禁用续流、否则使续流处于启用状态、因此非驱动 FET 将在 PWM 低电平期间启用。
如果 PC 风扇以相同的方式连接、是否建议逐渐增加占空比、而不是以最大值开始
我建议逐渐增加占空比。 在将占空比设置为最大值可以正常工作时、如果斜升占空比、风扇的启动会更平稳。
此致、
Joshua
尊敬的 Matteo:
DRV89xx-Q1 的最大频率不是 2kHz?
这是正确的、我的意思是、如果在 EMI/EMC 测试期间测量了某个频率、则是您希望达到的目标。 例如、在另一个器件中、我们建议启用展频时钟功能、以帮助降低接近振荡器频率的 MHz 频率的峰值。
您能向我解释利弊吗?
启用续流后、关断期间的能量将通过与 PWM 周期高电平期间导通的 FET 相反的 FET 耗散。 当禁用续流时、能量将通过 FET 的体二极管耗散。 FET 的体二极管具有比 MOSFET Rdson 更高的电阻、这意味着在禁用续流的情况下、器件处的会发热更多。 另一方面、由于电压为 VM 加上正向二极管压降、体二极管确实会更快地耗散能量。 因此、主要是在产生的热量和衰减电感负载(在本例中为螺线管)内能量的速度之间进行权衡。
此致、
Joshua