This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:fdbk。 详细说明并过滤或延迟?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MCF8329A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1567876/mcf8329a-fdbk-detailed-explanation-and-filtered-or-delayed

器件型号:MCF8329A


工具/软件:

您好:

现在、我正在使用  MCF8329A(而不是 MCF8329A-Q1)   使用 DAC 输出 SPEED_FDBK。 我想确认 SPEED_FDBK 信号是否为  内部低通滤波。

我已经查看了数据表、调优指南和几个 E2E 主题、但找不到明确的声明。 正确吗、您能提供更多详细信息(也介绍了其他信号/变量)吗?

我之所以怀疑、是因为我的测试台速度(灰色)比 DAC 信号(蓝色)超前了相当长的一段时间。 在开环切换期间(在~0.1s 时)、还无法估算速度振荡。 如何解释此行为?

此致、

Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    是的、SPEED_FDBK 通过内部低通滤波器、截止频率为电机电气频率的 1/10。  

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IQ、...等其他变量 是否也已过滤? 为什么没有显示振荡? 即使经过过滤、它们也应该可见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    没有应用针对 Iq 的滤波器、该变量的稳定性基于电流环路带宽。

    Thnaks、

    Dhinesh