请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8329A工具/软件:
您好:
现在、我正在使用 MCF8329A(而不是 MCF8329A-Q1) 使用 DAC 输出 SPEED_FDBK。 我想确认 SPEED_FDBK 信号是否为 内部低通滤波。
我已经查看了数据表、调优指南和几个 E2E 主题、但找不到明确的声明。 正确吗、您能提供更多详细信息(也介绍了其他信号/变量)吗?
我之所以怀疑、是因为我的测试台速度(灰色)比 DAC 信号(蓝色)超前了相当长的一段时间。 在开环切换期间(在~0.1s 时)、还无法估算速度振荡。 如何解释此行为?

此致、
Manuel