请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8334工具/软件:
您好:
DRV8334 上用于 Cbst 的电容大小是否有任何限制? 是否担心电容值高达 2.2uF(或更高)?
我在数据表中看到建议值为 1uF 至 1.5uF。
谢谢 Keith

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Keith:
这实际上取决于客户是否愿意处理。 使用大于数据表建议值的 Cbst 电容器可能会对 GVDD 为电容器充电、尤其是在启动时。 如果所有 3 个低侧 MOSFET 都导通、这一点尤其重要、这将导致全部 3 个自举电容器同时充电。 这可能会导致 GVDD 电压下降以尝试为 Cbst 电容器充电、从而可能导致 GVDD 欠压故障。 我认为、如果他们发现 2.2uF 的 Cbst 要求过高、就能够增大 GVDD 电容、但较大的 GVDD 电容也会使器件的初始上电速度变慢。
他们是否使用此公式计算了 Cbst 值? 2.2uF 值是否来自哪里?

此致、
Yara