This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8334:BST 电容器大小调整

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1570189/drv8334-bst-cap-sizing

器件型号:DRV8334


工具/软件:

您好:

DRV8334 上用于 Cbst 的电容大小是否有任何限制?  是否担心电容值高达 2.2uF(或更高)?   

我在数据表中看到建议值为 1uF 至 1.5uF。

谢谢 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    这实际上取决于客户是否愿意处理。  使用大于数据表建议值的 Cbst 电容器可能会对 GVDD 为电容器充电、尤其是在启动时。  如果所有 3 个低侧 MOSFET 都导通、这一点尤其重要、这将导致全部 3 个自举电容器同时充电。 这可能会导致 GVDD 电压下降以尝试为 Cbst 电容器充电、从而可能导致 GVDD 欠压故障。 我认为、如果他们发现 2.2uF 的 Cbst 要求过高、就能够增大 GVDD 电容、但较大的 GVDD 电容也会使器件的初始上电速度变慢。

    他们是否使用此公式计算了 Cbst 值? 2.2uF 值是否来自哪里?

    此致、

    Yara