This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625:舒缓触觉效果的最佳模式

Guru**** 2552000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1570123/drv2625-optimal-mode-for-soothing-haptic-effects

部件号:DRV2625


工具/软件:

TI 团队大家好、

我们使用 DRV2625 与 80Hz LRA 搭配使用、通过 RTP 通过正弦波包络创建平滑的嗡嗡声效果。

我们看到两个选项:

  1. 闭环: 调节目标强度。

  2. 开环: 使用正弦波输出并调制其振幅。

为了在此特定应用中获得最佳的平滑度和稳定性、正式建议使用哪种模式?

Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Holly:

    如果可能、我通常 建议采用闭环运行。 不过、由于器件功能之外的反电动势较大、一些较新+较大的 LRA 不支持此算法。 如果是这种情况、校准将不会通过。 在闭环运行中、该器件可以谐振轨道、自动制动和自动过驱、以实现“交叉“触觉效果。  

    但为了实现平滑和稳定性、两种模式之间不应有太大差异。 我建议对您的应用程序同时进行尝试。 您可以轻松使用我们的 EVM 连接到安装在系统中的 LRA。  

    此致、
    Sydney Northcutt