工具/软件:
您好-
我们 使用 DRV8428E 来控制一对锁存继电器。
我们不需要任何电流斩波。 我们可以安全地将 VREF A 和 VREF B 直接连接到 1.8V 吗? 或者是所需的电阻器、 我在数据表中没有看到任何有关输入阻抗的信息。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Leon:
感谢您的发布。
VREFx 引脚在 50kΩ 周围的阻抗相当高。 可以将其直接连接到电压源。 例如、设计人员通常使用一个连接至 10kΩ 的串联电阻器来限制引脚短路时的电流。 这不是该器件的要求。
也就是说、您不希望有任何电流斩波。 预期负载电流是多少? 无法禁用电流斩波、但将 VREFx 设置为高于最大负载电流将导致没有斩波。 当 VREFx = 3V 时、根据计算结果、最大建议值、电流斩波将发生在 1A。 对于 1.8V VREFx、斩波限值为 600mA。 如果负载电流< 600mA、则不会有电流斩波。 谢谢你。

此致、Murugavel
尊敬的 Leon:
[引述 userid=“646222" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1570720/drv8428e-vrefa-vrefb-pins-if-chopping-not-required/6048432因此、为了更清楚地说明、为了在出现引脚短路的情况下保护系统、建议将 1.8V 连接到 1k Ω 至 10k Ω 电阻、然后连接到 VREFA/VREFB。
与此类似(每个引脚不需要单独的电阻器)。

是的、这应该没问题。 谢谢你。
此致、Murugavel