This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8428E:VREFA&VREFB 引脚(如果不需要斩波)

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8428E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1570720/drv8428e-vrefa-vrefb-pins-if-chopping-not-required

器件型号:DRV8428E


工具/软件:

您好-

我们 使用 DRV8428E 来控制一对锁存继电器。

我们不需要任何电流斩波。  我们可以安全地将 VREF A 和 VREF B 直接连接到 1.8V 吗?  或者是所需的电阻器、 我在数据表中没有看到任何有关输入阻抗的信息。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    感谢您的发布。

    VREFx 引脚在 50kΩ 周围的阻抗相当高。 可以将其直接连接到电压源。  例如、设计人员通常使用一个连接至 10kΩ 的串联电阻器来限制引脚短路时的电流。 这不是该器件的要求。

    也就是说、您不希望有任何电流斩波。 预期负载电流是多少? 无法禁用电流斩波、但将 VREFx 设置为高于最大负载电流将导致没有斩波。 当 VREFx = 3V 时、根据计算结果、最大建议值、电流斩波将发生在 1A。 对于 1.8V VREFx、斩波限值为 600mA。 如果负载电流< 600mA、则不会有电流斩波。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel — 感谢您的迅速答复。  每个继电器的预期电流为~100mA。

    因此、为了更清楚地说明、为了在出现引脚短路的情况下保护系统、建议将 1.8V 连接到 1k Ω 至 10k Ω 电阻、然后连接到 VREFA/VREFB。

    与此类似(每个引脚不需要单独的电阻器)。

    谢谢

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    [引述 userid=“646222" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1570720/drv8428e-vrefa-vrefb-pins-if-chopping-not-required/6048432

    因此、为了更清楚地说明、为了在出现引脚短路的情况下保护系统、建议将 1.8V 连接到 1k Ω 至 10k Ω 电阻、然后连接到 VREFA/VREFB。

    与此类似(每个引脚不需要单独的电阻器)。

    [/报价]

    是的、这应该没问题。 谢谢你。

    此致、Murugavel