主题中讨论的其他器件: DRV8305
工具/软件:
您好:
我以前遇到过这个问题:
由于 VCPH 至 PVDD 电容为 2.2nF、而不建议的值为 2.2uF、所以这个问题很容易解决。
将盖子改为正确的值后、一切都正常。
现在、我对同一电路板的新版本也有类似的问题。 唯一有变化的事情
将 CP1 和 CP2 电容器的尺寸从 0603 降低到 0402、并更新至
数据表 SLVSD12D 中介绍了新的焊盘图案。 流向电路板的电流为 77mA
当 EN_GATE 被清零且设置时跳转到 318mA 时、我们期望 150mA 如所示
早期版本的电路板中。
我已经检查了器件周围无源器件的尺寸、并将 IDRIVE 电流设置为最小值、
寻找新足迹中的任何错误、我没有看到错误。
此处为原理图:

和功率级原理图:

与早期版本的电路板相比、芯片和其他器件都不会特别热、但 2°C 可能会发热。
任何想法都很令人担忧。
此致、
John