This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:设置 EN_GATE 后、输入电流过高

Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305-Q1, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1564051/drv8305-q1-input-current-too-high-after-setting-en_gate

器件型号:DRV8305-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8305

工具/软件:

您好:

我以前遇到过这个问题:

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1135604/drv8305-q1-high-current-after-setting-gate_en

由于 VCPH 至 PVDD 电容为 2.2nF、而不建议的值为 2.2uF、所以这个问题很容易解决。
将盖子改为正确的值后、一切都正常。

现在、我对同一电路板的新版本也有类似的问题。 唯一有变化的事情
将 CP1 和 CP2 电容器的尺寸从 0603 降低到 0402、并更新至
数据表 SLVSD12D 中介绍了新的焊盘图案。 流向电路板的电流为 77mA
当 EN_GATE 被清零且设置时跳转到 318mA 时、我们期望 150mA 如所示
早期版本的电路板中。

我已经检查了器件周围无源器件的尺寸、并将 IDRIVE 电流设置为最小值、
寻找新足迹中的任何错误、我没有看到错误。

此处为原理图:

和功率级原理图:

与早期版本的电路板相比、芯片和其他器件都不会特别热、但 2°C 可能会发热。

任何想法都很令人担忧。

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    尽管原理图有点不清楚、但 VCPH 至 PVDD 电容看起来是 4.7uF、额定电压为 35V?

    在之前的 E2E 中、提到等级应为 PVDD x 2。 可能是您的电容器出现了降额?

    0603 电容器是否可以安装在电路板上用于 CP1 和 CP2? 这将是一个很好的测试、可以看到使用不同尺寸电容器的同一电路板上的行为。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yara 您好:

    感谢您的快速响应。 抱歉、原理图的分辨率较低。 如果您需要、请告诉我如何以更高的分辨率向您发送原理图。

    所使用的 VCPH 至 PVDD 电容器是电路板的接管器件、DRV8305-Q1 按预期工作。 在上一个 E2E 中、我知道 CP1 的额定电压应该是 PVDD、CP2 的额定电压应该是 PVDD x2。 CP1 和 CP2 两个电容器的额定电压均为 50V

    在上一个 E2E 中、我没有看到电容 VCPH 至 PVDD x 2 的额定值。 DRV8305 SLVSD12D 的数据表显示、VCPH 至 PVDD 电容器的额定电压为 16V 的 2 2μF:

    请确认 PVDD x2 的 VCPH 至 PVDD 电容器。

    最好尝试使用 0603 尺寸作为 CP1 和 CP2。 我昨天焊接在 0603 电容器中、但遗憾的是没有改善。 :-(

    我已经检查了这些部件的值、并在电路中使用 LCR 表进行测量以确认。 一切似乎都合适。

    在这种版本的电路板上、我还严格遵循了数据表第 10.1 节中的布局指南。
    所以在此版本中:

    • DVDD 和 AVDD 1μF 电容器直接连接到 DRV8305-Q1 的相邻 GND 引脚
    • CP! CP2 放置在最 dorectöy Ω 的 tp tje DRV8305-Q1 电荷泵引脚上
    • VCPH 2.2-μF 和 VCP_LSD 1-μF 旁路电容器放置在靠近其相应引脚的位置
      并具有返回 DRV8305-Q1 PVDD(对于 VCPH)和 GND(对于 VCP_LSD)的直接路径
    • PVDD 4.7-μF 旁路电容器尽可能靠近 DRV8305-Q1 PVDD 电源放置
      引脚
    • 封装已更新为数据表修订版 D 中的版本
    • 已尽可能缩短高侧和低侧栅极驱动器的环路长度
    • VDRAIN 引脚通过一个 100 Ω 串联电阻直接连接到 MOSFET 漏极

    下面是布局图:

    我一次又一次地检查了一切,没有发现错误。 它能在新的脚印吗?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    抱歉、您纠正了这个错误。VCPH 至 PVDD 电容可以额定电压为 16V、因此您的 35V 电压等级很好

    我不确定具有 4.7uF 而不是 2.2uF 会产生什么影响、我可以进一步深入研究。

    您的帽子看起来非常靠近设备、因此我认为距离太远不是问题。 我不确定我完全理解您当前布局与上一个布局之间的差异。 您是否能够并排比较您所做的更改?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yara 您好:

    感谢您的确认。

    4.7 µF 也在可正常工作的原型上、因此我尚未将其固定为问题、但我将进行测试。

    正如建议的那样、我对布局进行了比较、但没有发现潜在原因。 “你说什么?

    左侧的布局可以、而右侧的布局更多地吸引了 175mA
    设置 EN_GATE 时采用相同 GDU 设置的电流。

    我已经检查了所有外部组件的尺寸、它们是相同的。
    还不清楚额外电流消耗的来源。 电压
    所有引脚上的信号都相同、CP1 和 CP2 上的信号也是类似的。

    我在这里真的是一个损失,问题可能是在哪里。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yara 您好:

    您对此问题有任何新的意见吗?

    在该问题解决之前、其他原型已停止、

    现在这是工作限制器。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    对延迟深表歉意。 此屏幕截图中的“不正常“布局看起来不是电流消耗过多的原因(这与数据表中的布局非常相似)。我假设热连接到不同的层上有 GND 覆铜? 有一点问题、我不确定它是否与这个问题有关、但散热焊盘和引脚之间的间隙非常小、在“正常“布局上看不出来?

    使能被拉至高电平后、您是否立即在示波器上探测到 VCPH 至 PVDD 和 VCP_LSD 至 GND? 您是否能够提供这些波形? 实际上、我会在启用器件时寻找任何类型的不稳定行为

    同样、对于 CPH 和 CPL (1 和 2)、最好查看这两个信号的波形

    为了隔离问题可能源于的位置、您还可以移除 FET。 如果电流回落到您在上一设计中看到的 150mA、那么这说明我们关注 GHx 和 GLx 行为、如果移除 FET 无法解决问题、那么我们可以重点关注电荷泵

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yara 您好:

    感谢您的意见。

    是的、带有问题的版本上的散热焊盘更大(如数据表修订版 D 中)、焊盘更靠近引脚。 但是、焊盘的一部分被焊接挡块覆盖:

    我已经仔细检查了工程图的尺寸、它们是否合适。

    VCPH 到 PVDD(带差异)的第一张图片。 使用在 EN_GATE 上触发的正常探针在 CAP 和 VCP_LSD 之间探测 GND。

    下面是 VCPH、VCP_LSH、CP1H 和 CP2H 至 GND 的一些屏幕截图。
    如果您需要直接高于电容的电压、请告诉我。

    明天、我将对主板版本进行相同的测量、这是可以的
    并在 BoostXL-DRB8305 上进行比较、然后将其发布以供您参考。
    你在这里寻找什么类型的东西?

    移除 MOSFET 后的测试、我明天也会进行。 更高的频率
    要在 VDS_MODE 处禁用 VDS 保护、对吧? 是否有任何其他保护措施
    其他波形?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    实际上、我只是在寻找这些电源块上的任何异常行为、以解释电流消耗增加的原因。 VCPH 和 VCP_LSD 看起来没有问题。 很高兴看到 CPH 到 CPL。 我认为比较这种设计与之前的设计是很好的、如果我们看到任何巨大差异、那么我们可以看一下 PVDD 和 VM 的布局

    如果您要移除 FET 是的、我相信您必须禁用 VDS 保护、因为它可能会导致误触发(我认为 SHx 可能会浮动,从而导致误触发)。我认为这应该是唯一需要禁用的故障。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yara 您好:

    感谢您的反馈和建议。

    因此、上面的一些屏幕截图、但来自正常工作的电路板。
    第一个 VCPH 到 PVDD、具有一个 DIFF。 使用在 EN_GATE 上触发的正常探针在 CAP 和 VCP_LSD 之间探测 GND:

    然后 VCPH、VCP_LSH、CP1H 和 CP2H 连接至 GND:

    相比之下、它们似乎非常相似。 也许您看到了什么?

    由于我有栅极电阻器、因此我没有焊接 MOSFET、而是进行了焊接
    即栅极电阻器。 我还禁用了 DRV8305 内的所有故障和警告
    以查看输出确实在切换。

    voilá μ A 是从 380mA 电源输入到电路板灌入的电流
    101mA。 然后、我一次焊接一个栅极电阻器。 定义的
    GH_A、GH_B 和 GH_C 的栅极电阻器、每个连接都会添加 10mA
    常数倍。 GL_A、GL_B 和 GL_C 各围绕 64mA 加到输入中
    比高侧或 162mA 更大的 54mA 电流。

    GDU 寄存器设置和代码中没有任何变化
    平衡模块。 明天我将离开办公室、所以星期一我将查看
    栅极信号。 有了这些新信息、您有什么建议吗?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我同意波形看起来几乎相同、没有什么特别突出的。

    您一次添加几个 FET、这太棒了! 我们应该重点关注低侧 FET、每个 FET 的 64mA 跳变非常重要。 我对此的初始想法是观察 DRV8305 引脚的 GLx 引脚的状态、可能是它应该为低电平时处于悬空状态?

    在最新版本中、功率级是否有任何布局变化?

    是否放置了栅源电阻器? 如果是、这些值是什么?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yara 您好:

    是的、我还注意到这个问题在低侧 MOSFET 中很明显。 没有变化
    但说到栅源电阻器、这会响铃。 它们设计为 100k
    我认为这应该是更严格的,但这一个我没有检查在板上,看看我们的
    引入的 EM。 我将查看星期一并分享结果。 感谢您发送编修。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题! 我将等待您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yara 您好:

    嗯,这是一个有趣的日子,. 如前所述、我测量了栅源电阻器、确保足够大、
    计划的 100 K 装配了 10K。 为此、我与 EMS 进行了一些交流。

    然而、这并没有改善情况。 然后意识到、我也移动了栅极电阻器
    更靠近 DRV8305、并远离 MOSFET。 这有可怕的后果,因为我有
    不会针对杂散布线电感变化重新计算缓冲器。 移除了缓冲电阻器  
    B 相的低侧、并且电流下降了 22mA。 然后、我将栅极电阻器移到了旁边
    Cgs 并从此处接通了一根导线以连接到 DRV8305。 低至预期的 15mA。 所以、几乎没有变化
    从而产生巨大的后果。

    明天我将重新计算新布线的缓冲区、并将其与 Rg 非常接近的值进行比较
    以查看哪一个可提供最佳性能(即开关振铃和最低电流消耗)以及 Cgs  
    分享结果。

    对于任何感兴趣的人、TI 有一个很好的计算缓冲器的程序、可在此处找到:
    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTBC7

    所以,即使错误不是在 RGS 中,你让我走正确的道路。 谢谢您的支持! :-)

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    很高兴我能提供帮助!  如果您再次遇到任何问题、请随时发布另一个主题!

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yara 您好:

    重新计算缓冲器并将 Rg 移到尽可能靠近栅极的位置。 结果已确认。 再次感谢您的支持

    此致、

    John