请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8363-Q1工具/软件:
您好论坛、
我将通过 SPI 在 DRV8363-Q1 48V 电池三相智能栅极驱动器上配置控制寄存器。 所有写入都成功、一旦我再次读取寄存器、它们都已正确写入。
我不了解如何保留芯片上的配置或使用 OTP 方法。 我认为数据表中没有对此进行说明。
我的主要问题是、一旦 IC 通过 上拉和下拉 nSLEEP 进入睡眠模式、配置就会丢失、需要对 IC 进行重新编程。
这是否是 IC 的默认行为、并且应该在每次唤醒时对其重新编程、或者应该遵循一个编程过程来保持存储器不变?