This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8363-Q1:进入睡眠模式后、控制寄存器配置丢失。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8363-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1570884/drv8363-q1-control-registers-configuration-lost-after-entering-sleep-mode

器件型号:DRV8363-Q1


工具/软件:

您好论坛、  

我将通过 SPI 在 DRV8363-Q1 48V 电池三相智能栅极驱动器上配置控制寄存器。 所有写入都成功、一旦我再次读取寄存器、它们都已正确写入。

我不了解如何保留芯片上的配置或使用 OTP 方法。 我认为数据表中没有对此进行说明。

我的主要问题是、一旦 IC 通过 上拉和下拉 nSLEEP 进入睡眠模式、配置就会丢失、需要对 IC 进行重新编程。

这是否是 IC 的默认行为、并且应该在每次唤醒时对其重新编程、或者应该遵循一个编程过程来保持存储器不变?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Federico、

    该器件上没有用于对所需设置进行编程的 OTP 方法。 因此、这是正确的行为、如果 nSLEEP 被拉至低电平、这将重置 SPI 设置。 在应用程序中可以避免 nSleep rst 吗?

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HEL  Akshay,  

    感谢您的快速响应。 看起来像 nSleep rst 将不得不从应用程序端避免.