请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8363-Q1工具/软件:
你好
DRV8363-Q1 数据表中未找到 ENABLE_DRV(SPI 寄存器位)。
DRV8363-Q1 数据表在几个地方指明了使用 ENABLE_DRV(SPI 寄存器位)、但文档中未介绍该位或寄存器。 该位是否存在或我是否应忽略该位? 您能告诉我如何继续吗?
例如、第 55 页 IC_CTRL1 寄存器(偏移= 9h)。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你好
DRV8363-Q1 数据表中未找到 ENABLE_DRV(SPI 寄存器位)。
DRV8363-Q1 数据表在几个地方指明了使用 ENABLE_DRV(SPI 寄存器位)、但文档中未介绍该位或寄存器。 该位是否存在或我是否应忽略该位? 您能告诉我如何继续吗?
例如、第 55 页 IC_CTRL1 寄存器(偏移= 9h)。