This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8363-Q1:ENABLE_DRV(SPI 寄存器位)缺失

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8363-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1570885/drv8363-q1-enable_drv-spi-register-bit-missing

器件型号:DRV8363-Q1


工具/软件:

你好  

  DRV8363-Q1 数据表中未找到 ENABLE_DRV(SPI 寄存器位)。

DRV8363-Q1 数据表在几个地方指明了使用 ENABLE_DRV(SPI 寄存器位)、但文档中未介绍该位或寄存器。 该位是否存在或我是否应忽略该位? 您能告诉我如何继续吗?

例如、第 55 页 IC_CTRL1 寄存器(偏移= 9h)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Federico、

    很遗憾、这是 DS 中的错误。 该器件没有 Enable_DRV 位。 请忽略此内容。 我们将在将来的版本中更正此问题。

    此致、

    Akshay