工具/软件:
您好、
我对 VM 引脚的电压输入的上升时间有疑问。
这个上升时间是否有规格?
当我使用另一家公司的产品时、遇到了一个问题、即 IC 因电源电压突然上升而损坏、因此我也想检查 DRV8231。
此致、
Nishie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David-san:
理解您的回答是针对 VOUT 超过绝对最大额定值的措施、我是否正确?
我会给您发送一个波形、您是否可以告诉我针对该波形的测量结果?
e2e.ti.com/.../DRV8231_5F00_VOUT_5F00_-Waveform.pptx
此致、
Nishie
尊敬的 Nishie-san:
在开关过程中、死区时间 (tDEAD) 是开关周期中间的一个短暂时间段、在此期间输出处于高阻抗(高阻态)状态。 在 tDEAD 期间、输出电压不会被主动驱动、并将根据电流浮动。 如果电流从引脚灌入、则电压将大约为低于接地电平的一个二极管压降。 相反、如果电流流入引脚、则电压将大约比电源电压 (VM) 高一个二极管压降。 这种行为是高侧和低侧 FET 中固有的体二极管造成的。 但是、您包含的波形似乎超过了单个二极管压降。 示波器上的电压读数确实高于绝对最大引脚规格。 第一张图看起来是探头接地问题、因为这里的 dV/dt 似乎非常高。 第二幅图像有关、因为输出似乎长时间显示为–1.2V。
负载是否是从 OUT1 连接到 OUT2 的有刷直流电机?
如果可能、您能否在示波器捕获中同时提供输入和输出信号?
什么是终端设备或应用?
此致、
David
尊敬的 David-san:
感谢您的支持。 很抱歉晚才回复。
负载是一个有刷直流电机。
我将向您发送探头的 GND 连接图以及 OUT 和 IN 引脚的电压波形。 如果您能查看此内容、我将不胜感激。
e2e.ti.com/.../DRV8231-Vout_5F00_Vin-waveform.xlsx
我想通过私人消息告诉您有关应用程序的情况。
此致、
Nishie
尊敬的 Nishie-san:
从提供的示波器捕获中可以看出、电机似乎是从反向滑行(快速衰减)模式驱动的。 当电机端子上的电压关闭时、如果使用滑行模式、电机将作为发电机的能量继续推回电源电压。 这可能是电压超过提供的 VM 电压的原因。

电流跟随上图中的 1 和 3。
我建议在 PWM 关断时间内使用慢速衰减来驱动电机 — 这应该可以防止 VM 电压增加到高于提供的电压。

此致、
David