This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231:VM 引脚电压输入的上升时间

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1557630/drv8231-the-rise-time-of-the-voltage-input-to-the-vm-pin

器件型号:DRV8231


工具/软件:

您好、

我对 VM 引脚的电压输入的上升时间有疑问。

这个上升时间是否有规格?

当我使用另一家公司的产品时、遇到了一个问题、即 IC 因电源电压突然上升而损坏、因此我也想检查 DRV8231。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉。  我漏掉了数据表中的值。 明白电源上升时间不应超过“电源瞬态电压斜坡“的绝对最大额定值是否正确?

    我还有一个问题。

    由于电机驱动、VOUT 端子的电压会瞬间超过绝对最大额定值(输出引脚电压)。 您能告诉我如何防止这种情况吗?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    是的、这是 电源上升时间不应超过“电源瞬态电压斜坡“的绝对最大额定值。  

    防止这种上升的一种方法是通过将 PWM 减慢到所需的电压电平来实现软启动。

    从客户方面来说、这是否可行?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    理解您的回答是针对 VOUT 超过绝对最大额定值的措施、我是否正确?

    我会给您发送一个波形、您是否可以告诉我针对该波形的测量结果?

    e2e.ti.com/.../DRV8231_5F00_VOUT_5F00_-Waveform.pptx

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    在开关过程中、死区时间 (tDEAD) 是开关周期中间的一个短暂时间段、在此期间输出处于高阻抗(高阻态)状态。 在 tDEAD 期间、输出电压不会被主动驱动、并将根据电流浮动。 如果电流引脚灌入、则电压将大约为低于接地电平的一个二极管压降。 相反、如果电流流入引脚、则电压将大约比电源电压 (VM) 高一个二极管压降。 这种行为是高侧和低侧 FET 中固有的体二极管造成的。 但是、您包含的波形似乎超过了单个二极管压降。  示波器上的电压读数确实高于绝对最大引脚规格。 第一张图看起来是探头接地问题、因为这里的 dV/dt 似乎非常高。 第二幅图像有关、因为输出似乎长时间显示为–1.2V。  

    负载是否是从 OUT1 连接到 OUT2 的有刷直流电机?

    如果可能、您能否在示波器捕获中同时提供输入和输出信号?

    什么是终端设备或应用?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您的支持。 很抱歉晚才回复。

    负载是一个有刷直流电机。

    我将向您发送探头的 GND 连接图以及 OUT 和 IN 引脚的电压波形。 如果您能查看此内容、我将不胜感激。

    e2e.ti.com/.../DRV8231-Vout_5F00_Vin-waveform.xlsx

    我想通过私人消息告诉您有关应用程序的情况。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    从提供的示波器捕获中可以看出、电机似乎是从反向滑行(快速衰减)模式驱动的。 当电机端子上的电压关闭时、如果使用滑行模式、电机将作为发电机的能量继续推回电源电压。 这可能是电压超过提供的 VM 电压的原因。  

    电流跟随上图中的 1 和 3。

    我建议在 PWM 关断时间内使用慢速衰减来驱动电机 — 这应该可以防止 VM 电压增加到高于提供的电压。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您的检查。

    我了解如何处理输出电压超过最大值这一事实。 如果您能告诉我如何处理输出电压降至下限以下的情况、我将不胜感激。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    在正常运行的短时间内超出规格不应损坏器件或导致运行问题。 最小值规格更适用于任何潜在的接地短路、这些短路会导致非稳压电流通过低侧体二极管并损坏器件。  

    器件功能是否存在任何问题、或者这只是一项一般性的查询?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    这是有关该器件的问题。

    关于我前天发给您的文档中的电压波形、VOUT 的最小值低于绝对最大额定值。 如果您能告诉我原因和对策、我将不胜感激。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    我无法在工作台上重新创建它。

    客户是否能够在每次进入滑行模式(快速衰减)时重新创建?

     正如我在之前的回复中所说、由于电流太低、这种行为不应导致任何器件问题。 我认为、通过采用慢速衰减而不是快速衰减进行开关、可以缓解这个问题。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    很抱歉晚才回复。

    我已经与客户确认了这种情况、客户正在内部讨论是否使用制动模式、因为固件需要作为对策进行修改。

    客户当前正在使用 A4953ELJTR-T、但是否有其他产品可以在不更改固件的情况下解决此问题? 如果它是引脚兼容的、我会很高兴。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    A4953 对于滑行和制动模式具有与 DRV8231 相同的输入控制逻辑。 实现制动只需要对固件进行小幅更改、同时更改一个输入高电平/低电平以及一个 PWM、必须对任一器件执行此操作。  

    客户是否发现 A4953 有不同的输出电压行为?

    此致、

    David