请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8329A工具/软件:
您好的团队、
通过 I2C 对电阻器进行写入/读取时、电机是否可以运行(旋转)? 向 MCT8329A 的 EEPROM 写入时、数据表规定电机不应旋转 (DS 7.6.1)。 通过 I2C(未写入 EEPROM)更改电阻器设置是否有任何类似的限制?
此致、
Yu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.