This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:通过 I2C 重新写入寄存器期间的电机设置

Guru**** 2563250 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1571752/mct8329a-motor-setting-during-register-re-write-via-i2c

器件型号:MCT8329A


工具/软件:

您好的团队、

通过 I2C 对电阻器进行写入/读取时、电机是否可以运行(旋转)? 向  MCT8329A 的 EEPROM 写入时、数据表规定电机不应旋转 (DS 7.6.1)。 通过 I2C(未写入 EEPROM)更改电阻器设置是否有任何类似的限制?

此致、

Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu:

    所有 RAM 寄存器设置都可以在电机运行时进行修改、但对于 EEPROM 设置(我们通过影子 (RAM) 进行通信)、应避免修改。

    电机运行时您要更新哪个特定的寄存器位字段?

    谢谢、

    Dhinesh