请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8703D-Q1主题中讨论的其他器件: DRV8106-Q1
工具/软件:
您好、应用团队:
我们需要检测由 DRV8703D-Q1 驱动的桥中的 MOSFET 短路情况。
该计划是关断两个 FET 并使用电阻器将输出偏置到 Vs/2。 电阻需要足够低、以克服 SH 引脚中的漏电流。
漏电流是在 2.5mA 周围测量到 SH 引脚的。 此值不在数据表中。 它是否有任何特点?
您能从设计中对此设置一个限制吗?
此致、