This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703D-Q1:SH 引脚泄漏

Guru**** 2562040 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703D-Q1, DRV8106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1571975/drv8703d-q1-sh-pin-leakage

器件型号:DRV8703D-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8106-Q1

工具/软件:

您好、应用团队:

我们需要检测由 DRV8703D-Q1 驱动的桥中的 MOSFET 短路情况。

该计划是关断两个 FET 并使用电阻器将输出偏置到 Vs/2。  电阻需要足够低、以克服 SH 引脚中的漏电流。

漏电流是在 2.5mA 周围测量到 SH 引脚的。  此值不在数据表中。 它是否有任何特点?  

您能从设计中对此设置一个限制吗?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关更多背景信息、请参阅半桥处于表 4 中的 tri 状态模式和 PWM 控制时的情况。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 您能否分享您客户的姓名 (Tier1/OEM) 和应用用例(例如座椅位置控制)。 您在公共 E2E 上发布。

    DRV8703D-Q1 是一款旧版器件、新的一代 DRV8106S-Q1 在~5 年前发布。 对于新平台设计、建议使用 DRV8106-Q1。 新器件具有功能优势并可以降低器件成本。

    如果您有其他问题、建议在内部 E2E 上发帖。

    此致

    Shinya