工具/软件:
团队、
请轻松查找使用 DRV8350 的踏板车应用原理图。 以下是一些栅极驱动器设计问题。
此外、在该电路中、有两个 MOSFET 并联、以提供更高的电流能力。 每个 MOSFET 都连接了一个 Rg 10OHM (IR91、IR92、IR106 和 IR109)。 还请检查是否正常? 谢谢。
Q1:对于 DRV8350S、具有灌电流/拉电流的栅极驱动器强度可通过 SPI 进行编程。 这些外部栅极电阻器 (IR120 和 IR137) 是否必要?

问题 2: 在 d/s 中、它提到最大 栅极驱动电流如下所示。 据我了解、这适用于每个栅极驱动器单元、对吧?
- 拉电流 1A
- 灌电流 2A
最大值 电流能力、比如电流限制? 我们是否需要有 Eex。 来限制栅极驱动电流?
e2e.ti.com/.../DRV835X_5F00_Rg_CB8ACA76_.pptx
此致
Brian