This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:栅极驱动器设计

Guru**** 2567905 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1572990/drv8350-gate-driver-design

器件型号:DRV8350


工具/软件:

团队、

请轻松查找使用 DRV8350 的踏板车应用原理图。 以下是一些栅极驱动器设计问题。

此外、在该电路中、有两个 MOSFET 并联、以提供更高的电流能力。  每个 MOSFET 都连接了一个 Rg 10OHM (IR91、IR92、IR106 和 IR109)。 还请检查是否正常? 谢谢。  

Q1:对于 DRV8350S、具有灌电流/拉电流的栅极驱动器强度可通过 SPI 进行编程。 这些外部栅极电阻器 (IR120 和 IR137) 是否必要?  

问题 2: 在 d/s 中、它提到最大 栅极驱动电流如下所示。 据我了解、这适用于每个栅极驱动器单元、对吧?

  • 拉电流 1A
  • 灌电流 2A

最大值 电流能力、比如电流限制? 我们是否需要有 Eex。 来限制栅极驱动电流?

e2e.ti.com/.../DRV835X_5F00_Rg_CB8ACA76_.pptx

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、

    Q1: 对于 DRV8350S、具有灌电流/拉电流的栅极驱动器强度可通过 SPI 进行编程。 这些外部栅极电阻器 (IR120 和 IR137) 是否必要?  

    A1:是的、对于 DRV8350、您可以使用 Idrive 来设置电流限制。 因此、如果可用的 Idrive 设置足以获得所需的上升/下降时间、一些客户能够完全消除栅极电阻器(下面链接了计算结果)。 如果您恰好需要在两个 IDRIVE 设置之间进行电流设置、那么您可以添加栅极电阻器。 因此、通常我建议客户为器件添加封装 、仅在需要中间设置时才填充。

     【常见问题解答】选择合适的 IDRIVE 设置及其重要性 

    问题 2: 在 d/s 中、它提到最大 栅极驱动电流如下所示。 据我了解、这适用于每个栅极驱动器单元、对吧?

    • 拉电流 1A
    • 灌电流 2A

    最大值 电流能力、比如电流限制? 我们是否需要有 Eex。 来限制栅极驱动电流?

    A2:是的、1/2A 拉电流和灌电流是驱动器每个栅极引脚的最大能力。 您可以根据所选的 Idrive 设置来调整此设置。 有关是否需要额外的栅极电阻器的更多详细信息、请参阅上面的答案。

    希望这能回答您的问题!

    此致、

    Akshay