This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962-Q1:Hi-Z 电压

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1577031/drv8962-q1-hi-z-voltage

器件型号:DRV8962-Q1


您好的团队、  

在一个非典型应用中、每个通道在单独的控制信号下输出 Hi-Z。 在下图中、OUT1 通过 R111 上拉、而 R127nC。  

在 Hi-Z 模式下、无论是睡眠模式 (nSleep =0)、 禁用模式 (nSleep =1、ENx =0) 还是 VM 欠压、OUTx 均按以下方式进行测试:

  1. OUT1 = 1.5V、如果通过 R111 上拉至 3.3V;
  2. OUT1 = 2.89V、如果通过 R111 上拉至 24V;  
  3. OUT1 电压随着 R111 上拉电阻器的值变化而变化。

您能否帮助了解这是否正常? 谢谢!  

Yan 2.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xizi:

    感谢您的发布。

    [引述 userid=“570745" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1577031/drv8962-q1-hi-z-voltage

    在 Hi-Z 模式下、无论是睡眠模式 (nSleep =0)、 禁用模式 (nSleep =1、ENx =0) 还是 VM 欠压、OUTx 均按以下方式进行测试:

    1. OUT1 = 1.5V、如果通过 R111 上拉至 3.3V;
    2. OUT1 = 2.89V、如果通过 R111 上拉至 24V;  
    3. OUT1 电压随着 R111 上拉电阻器的值变化而变化。

    您能否帮助了解这是否正常?

    [/报价]

    这是高阻态下输出的正常行为。 当输出为高阻态时、内部电路可防止 HS-FET 意外导通、因为其源在高阻态期间会悬空。 该电路会导致该漏电流、这是无法避免的。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    感谢您的答复!  

    如果客户需要 H/L/MD 三态输出功能、您是否有任何自动等级的 Hi-Z 设备可供建议? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xizi:

    我们的所有集成驱动器都从负载的角度支持输出 Hi-Z、这意味着当输出 Hi-Z 时、负载电流将为零。 但是、我们所有的器件在处于 Hi-Z 时都会出现输出漏电流现象。 客户必须解决此问题。 谢谢你。

    此致、Murugavel