This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:DRV2700 SPICE

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1571787/drv2700-drv2700-spice

部件号:DRV2700


工具/软件:

我为 DRV2700 使用 TI SPICE。

为什么线圈(针脚 10)上的电流为 13.2A (DC)?

超出规格 (~2A)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能分享一下 DRV2700 器件的配置吗?

    您的工作点可能在仿真配置文件之外。 如果可能、建议使用 EVM 进行测试。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 TI 网站下载并运行 SPICE。 结果是 13.2A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    什么+您如何运行仿真? 这里的屏幕截图会有所帮助。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     附上了 pspice 屏幕截图、您可以看到引脚 10 处的直流电流为 13.2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这可能是峰值、而不是 RMS 电流。 对于电流测量、我建议使用 EVM 进行此测量、因为仿真可能只适用于实际差异。 不过、出于仿真目的、您是否获得了预期的输出波形?

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我尝试仿真该电路、但出现了错误
    ------------------------ INFO (ORPROBE-3209):模拟配置文件:SCHEMATIC1-DRV2700_TRANS ---------------
    INFO (ORPROBE-3183):模拟正在运行...
    **简介:“ SCHEMATIC1-DRV2700_TRANS“[ c:\Users\design files\drv2700 压电
    读数和检查电路
    警告 (ORPSIM-15223):自创建索引文件 drv2700.ind 以来、库文件“c:\Users\design files\drv2700 derged driver\drv2700 ti pspice files - slom509\drv2700.lib“已更改。
    警告 (ORPSIM-15227):时间戳从 2025 年 10 月 16 日星期四 11:18:17 更改为 2025 年 10 月 16 日星期四 11:20:05。
    INFO (ORPSIM-15422):为库文件 drv2700.lib 生成新的索引文件 drv2700.ind。
    为库制作索引文件“c:\Users\design files\drv2700 derged driver\drv2700 ti pspice files - slom509\drv2700.lib“
    请耐心等待。 这可能需要几分钟...
    回路读入并检查、无错误
    警告 (ORPSIM-16534):在速度级别大于 0 时使用高 ITL4 值可能会增加总模拟作业时间。
    瞬态分析
    器件 X_U1.XU1.XU1.D1 中会出现结电压值极高 (1.830e+01) 或热电压值较低 (2.586e-02) 的情况、这可能会导致数学溢出。
    器件 X_U1.XU1.XU1.D2 中会出现结电压值极高 (1.830e+01) 或热电压值较低 (2.586e-02)、这可能会导致数学溢出。
    器件 X_U1.XU1.XU1.D4 中会出现结电压值极高 (1.830e+01) 或热电压值极低 (2.586e-02)、这可能会导致数学溢出。
    器件 X_U1.XU1.XU1.D3 中存在结电压值极高 (1.830e+01) 或热电压值较低 (2.586e-02)、这可能会导致数学溢出。
    器件 X_U1.XU1.XU1.D2 中出现了极高的结电压值 (1.863e+01) 或低的热电压值 (2.586e-02)、这可能会导致数学溢出。
    器件 X_U1.XU1.XU1.D3 中出现了极高的结电压值 (1.863e+01) 或较低的热电压值 (2.586e-02)、这可能会导致数学溢出。
    器件 X_U1.XU1.XU1.D4 中出现了极高的结电压值 (1.863e+01) 或低的热电压值 (2.586e-02)、这可能会导致数学溢出。
    器件 X_U1.XU1.XU1.D1 中会出现结电压值极高 (3.527e+01) 或热电压值较低 (2.586e-02) 的情况、这可能会导致数学溢出。
    器件 X_U1.XU1.XU1.D3 中出现了极高的结电压值 (3.527e+01) 或低的热电压值 (2.586e-02)、这可能会导致数学溢出。
    器件 X_U1.XU1.XU1.D2 中会出现结电压值极高 (3.527e+01) 或热电压值极低 (2.586e-02)、这可能会导致数学溢出。
    器件 X_U1.XU1.XU1.D4 中会出现结电压值极高 (3.527e+01) 或热电压值极低 (2.586e-02)、这可能会导致数学溢出。
    警告 (ORPROBE-3191):超出模拟消息限制。 检查输出文件中是否有其他消息。
    INFO (ORPROBE-3185):模拟暂停

    可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    团队正在审核此问题、并将回复您。

    此致、

    Sebastian