Other Parts Discussed in Thread: DRV8263-Q1, DRV8714-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8714-Q1
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我不熟悉 POB 的行为、希望您能帮助我澄清以下问题:
1、根据“7.3.4.9 断电制动 (POB)“、如果电源电压大于 VVMOV_POB (60V-69V) 如果输出节点的电压上升到高于电源电压超过 VPOB_TH (580mV) 、器件将打开两个低侧 MOSFET。
因此...必须触发这两个条件、否则 LS FET 不会 导通?
这意味着反电动势期间的 OUT1/2 引脚电压将上升到至少 60.xV?
此外、当它进入 POB 保护时、IC 如何判断何时关断 LS MOSFET? 只需监测电压是否低于 VPOB_TH (580mV)?
2.关于 VSD(体二极管正向电压), DS 标记 IO=–4A,请问它的定义?
是指流经体二极管的电流或 OUT1/2 引脚上的源电流?

3.假设 IC 在 低功耗睡眠模式 或 当电桥禁用 (Hi-Z )、当我们在电机上增加额外的力时、 在 触发 POB 保护之前的这段时间内的电流波形是多少?
=>示例: 完全打开后按下主干、在窗口已经停止时强制关闭、就像这样。
由于所有 MOSFET 都处于 Hi-Z 模式、因此推动电机意味着它将产生反电动势。
但电流应该没有导电路径、因此我对这一部分感到非常困惑。
4.另一个问题与活动模式下的 OCP 有关,当发生 OCP 时,所有 MOSFET 将进入高阻态模式。
由于我们关断所有 MOSFET、因此会产生反电动势、电压可能高于 VIN/VM、因此我认为电流将像这样通过体二极管。
但是、当反电势电压(OUT1/2 引脚)低于 VM+VBD 时、这意味着没有其他路径来释放电感器/电机的剩余能量、我们只能等待电机放电、或者在此期间 IC 有其他机制来释放剩余能量?

期待您的答复。
谢谢你。