Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV3901-Q1工具/软件:
您好团队
我想将此驱动程序连接到 STM32F1 MCU。 我在数据表中找不到任何引用、或有关寄存器以及如何通过 SPI 与它进行通信的任何说明。 我已经阅读了一份应用手册、但其中没有说明。 您还可以提供任何其他数据表吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1
工具/软件:
您好团队
我想将此驱动程序连接到 STM32F1 MCU。 我在数据表中找不到任何引用、或有关寄存器以及如何通过 SPI 与它进行通信的任何说明。 我已经阅读了一份应用手册、但其中没有说明。 您还可以提供任何其他数据表吗?
谢谢。