This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:帮助解决 STM32F1 和 DRV3901 之间的通信问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1574613/drv3901-q1-help-with-communication-between-stm32f1-and-drv3901

器件型号:DRV3901-Q1


工具/软件:

您好团队

我想将此驱动程序连接到 STM32F1 MCU。 我在数据表中找不到任何引用、或有关寄存器以及如何通过 SPI 与它进行通信的任何说明。 我已经阅读了一份应用手册、但其中没有说明。 您还可以提供任何其他数据表吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moses、

    数据表第 7.5 节“编程“介绍了如何对器件进行编程。

    请确认您是否从 TI.com 页面获得了 DRV3901-Q1 的完整数据表。 您必须先申请访问此数据表、然后才能访问完整数据表。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ibinu。 我意识到我实际上没有完整的数据表。 我现在已经请求了它;希望在接下来的几天得到它。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢摩西。 如果您被困在实施上、请随时开始新主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在已经是一个星期了、没有任何反应。 在获得数据表访问权限之前、我是否需要执行其他操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moses、

    我们来查看我们的数据表请求、然后返回给您。 感谢您的耐心。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moses:

    我现在看到了请求并已批准。 您应该能够在某个时候访问它。

    谢谢、

    Ibinu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我刚刚下载过它。