This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308:ILIMIT 引脚电流额定值

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1577521/drv7308-ilimit-pin-current-rating

器件型号:DRV7308


您好团队:

我对 ILIMIT 引脚有一个快速问题、该引脚可以承受的最小和最大电流是多少?

客户提出的问题和我看到数据表的 “建议运行条件“部分中提供了 ILIMIT 引脚的电压规格、但没有电流规格。

谢谢你。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    我认为 ILIMIT 引脚没有任何电流限制 — 这只是一个高阻抗输入,其中通过电阻分压器对引脚施加电压。 ILIMIT 引脚在运行期间消耗的最大电流为 1uA(请参阅数据表中的 Ib 规格)。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您发送编修。

    我也有一个关于 VM 引脚的快速问题、客户应如何选择高频电容器(缓冲器)? 如何选择 CVM1/2/3 的 d/s 建议值?

    在数据表上、建议使用 100nF 和 10uF 以及其他可选 100nF 并联、客户询问了如何选择这些值。

    感谢您的帮助和支持。

    此致、
    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    选择 100nF 旁路电容器来提供 MOSFET 开关期间存在的更高电流、从而在开关事件期间使 VM 保持稳定。 在 GaN FET 开关期间、Coss 会充电和放电、这将导致 VM 产生浪涌电流、从而为 Coss 充电。 这就是 100nF 旁路电容器用来在开关期间保持 VM 电压稳定的地方。 我们建议使用容值大于 10uF 的电容器来在更大的直流电流或 VM 上的更大骤降期间支持 VM 电压。  

    此致、

    Anthony Lodi