请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8462您好:
请说明在峰值电机电流为 5A 的“典型“应用中、是否有开关损耗与 I^2R 损耗的估算值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ziggy:
感谢您的提问。 请参阅 DRV8462 数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8462.pdf 中的第 8.2.4 节“热应用“。 使用本节中的公式、您可以估算所需电机电流对应的导通 (I2R) 和开关损耗。
此致、Murugavel