This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:是否有开关损耗与 I2R 损耗的估算值?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1580221/drv8462-is-there-an-estimate-of-switching-losses-versus-i2r-losses

器件型号:DRV8462


您好:

请说明在峰值电机电流为 5A 的“典型“应用中、是否有开关损耗与 I^2R 损耗的估算值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziggy:

    感谢您的提问。 请参阅 DRV8462 数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8462.pdf 中的第 8.2.4 节“热应用“。 使用本节中的公式、您可以估算所需电机电流对应的导通 (I2R) 和开关损耗。  

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我觉得很愚蠢,没有承认/发现这个信息之前自动到达论坛。

    谢谢你。 我想

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ziggy, 别担心。 数据表中提供了大量信息。 有时很容易错过这一点。 谢谢你。