工具/软件:
您好团队:
请 通过以下问题提供支持:
1.根据数据表中的说明、续流配置仅适用于 PWM 模式。 它是否可以在连续模式下使用?
2.在寄存器 OP_CTRL_2 中、HBx_HS_EN 和 HBx_LS_EN 是否仅在连续模式下适用?
3. 在 OLD_CTRL_6 寄存器中、它描述了 VM_CONNECTED 负载无源开路诊断。 为什么只有 VM_CONNECTED 负载诊断并且没有 GND_CONNECTED 负载? OLD_CTRL_6 寄存器简介 在数据表中非常有限、含义是什么?
谢谢!
BR、
Daniel