This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:继续使用模式

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8908-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1566285/drv8908-q1-continues-mode-usage

器件型号:DRV8908-Q1


工具/软件:

您好团队:

请 通过以下问题提供支持:

1.根据数据表中的说明、续流配置仅适用于 PWM 模式。 它是否可以在连续模式下使用?

2.在寄存器 OP_CTRL_2 中、HBx_HS_EN 和 HBx_LS_EN 是否仅在连续模式下适用?

3. 在 OLD_CTRL_6 寄存器中、它描述了 VM_CONNECTED 负载无源开路诊断。 为什么只有 VM_CONNECTED 负载诊断并且没有 GND_CONNECTED 负载? OLD_CTRL_6 寄存器简介 在数据表中非常有限、含义是什么?

谢谢!

BR、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

     数据表中对这些模式的描述可能会有点混乱。 连续模式实际上意味着、高侧和低侧 FET 具有 100%占空比的命令、并且不会连接到其中一个 PWM 内部发生器。  

    根据数据表中的说明、续流配置仅适用于 PWM 模式。 它是否可以在连续模式下使用?

    是的、它实际上仅适用于 PWM 模式。 续流功能仍应在连续模式下工作 、但在此模式下、FET 如果完全切换、则该功能不会产生太大差异(如果有)。

    在寄存器 OP_CTRL_2 中、HBx_HS_EN 和 HBx_LS_EN 仅适用于连续模式?

      在 PWM 运行和直流(连续)运行模式下、都需要 HBx_LS_EN 和 HBx_HS_EN。 当 HBx_PWM 为 0b(连续模式)时、HS_FET 将遵循  HBx_LS_EN 或 HBx_HS_EN   设置。 当 HBx_PWM 为 1 时、需要设置 PWM_MAP_CTRL_x 寄存器之一中的位、以 将 PWM 通道映射为 HBx、而 PWM_DUTY_CTRL_x 寄存器将用于设置占空比。 在 HBx_PWM 设置为 1 的情况下、切换的 FET 将是 HBx_LS_EN 或 HBx_HS_EN  位、该位设置为 1b。

    为什么只有 VM_CONNECTED 负载诊断、没有 GND_CONNECTED 负载? OLD_CTRL_6 寄存器简介 在数据表中非常有限、含义是什么

    对于典型的 VM 连接 POLD 运行、不需要该位、该位适用于 VM 较低的情况、因此需要更大无源 OLD 电流才能正确检测开路情况。 有关无源 OLD 的更多信息、请参阅第 8.3.5.3 节。 下图和数据表中的表 9 提供了有关使用无源 OLD 功能的信息。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    感谢您的答复。

    一般而言、是的、它实际上仅适用于 PWM 模式。 续流功能仍应在连续模式下工作 、但在此模式下、FET 如果完全切换、则不会进行太多切换、因此此功能如果有、将不会产生太大差异。[/报价]

    Re:当然、如果在连续模式下启用续流配置、则不会像在 PWM 模式下那样进行过多切换。 但是、如果设置了主动续流、则在连续模式下关闭输出时、主动续流是否工作?

    还有一个问题: 可以为每个输出通道配置有源 OLD 和无源 OLD、无论输出是高输出、低输出还是半桥输出。 理解是否正确?

    谢谢!

    BR、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我必须在实验中检查连续模式下与续流模式相关的问题。 我会回到您的星期一。

    无论输出是高电平输出、低电平输出还是半桥输出、都可以为每个输出通道配置有源 OLD 和无源 OLD。 理解是否正确?

    可以为每个单独的输出通道启用这种正确的有源和无源 OLD、并且可用于仅使用高侧、低侧或两个 FET 来潜水负载的情况。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    我必须在实验中检查连续模式下的续流模式相关问题。 我的目标是就此向您回复星期一。

    此问题是否有任何更新?

    此外、另一个问题是关于 并行模式。 对于 DRV8908/12、可以并联任意 2 个或 3 个输出通道以驱动更高的电流。 并联通道可用作高侧/低侧/半桥。  例如、CH1 和 CH3 连接以实现并行输出。

    BR、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我在实验室和连续模式下检查过、续流模式对该半桥输出没有影响。 续流模式将使其处于这样的状态:在由 PWM 生成的内部低电平周期内 、该低电平周期连接到为 HBx_PWM = 1b 设置的半桥、将启用寄存器 OP_CTRL_x 中当前启用的 FET 与当前启用的 FET 相反的 FET。 由于在连续模式下、半桥不会绑定到 PWM 信号、因此续流模式不起作用。

    对于 DRV8908/12、任意 2 个或 3 个输出通道都可以并联以驱动更高的电流。

    正确、可以并联多个通道、以便器件可以驱动更大电流。 如需有关并联输出通道配置的指导、我建议使用 DRV89xx-Q1 GUI 来为所需的配置设置输出、并查看实现该配置所需的寄存器映射配置。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    正确、可以并联多个通道、以便器件能够驱动更大电流。 如需有关并联输出通道配置的指导、我建议使用 DRV89xx-Q1 GUI 来为所需的配置设置输出、并查看实现该配置所需的寄存器映射配置。

    丹尼尔: 是否有任何限制要求我连接两个相邻的信道? 例如、可以将通道 1 和通道 3 连接在一起吗?

    谢谢!

    BR、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    DRV8908-Q1 不要求并联半桥必须是相邻输出。 OUT1 和 OUT3 都可以被设置为驱动它们的(例如并联的高侧 FET)而不会出现问题。 我唯一建议的是、如果使用连续模式、则尝试将并联半桥保持在同一寄存器内、以便 FET 同时导通。 如果使用 PWM 模式、则只需将并行半桥绑定到同一 PWM 发生器。

    此致、

    Joshua