This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8351-SEP:GVDD 电流

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8351-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1578151/drv8351-sep-gvdd-current

器件型号:DRV8351-SEP


尊敬的专家:

我希望在采用 Infineon bup06cn035l-01 MOSFET 的设计中使用 DRV8351-SEP。  驱动电机时的建议电源电流 (I_GVDD) 是多少?  数据表的第 10 页指出“总混合 30mA 平均输出电流“。  对于所有三个半桥、该值是每个半桥还是总计?   

这是否意味着在驱动电机时平均 I_GVDD 将小于 100mA?  

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    关于驱动电流、需要注意的重要一点是拉电流和灌电流能力。 在该器件上、它锁定在 750mA 拉电流和 1.5A 灌电流。 因此、这意味着在 MOSFET 导通/关断期间、即拉取和灌入的电流。  

    30mA 平均值是指您在整个运行期间将看到的平均电流。 这是因为高驱动电流只会在短时间内发生、然后停止、因为 FET 处于导通或关断状态。 因此它将平均到 30mA 左右。

    我研究了 MOSFET、可以看到 Qg 总数仅为 26nC。 对于此 750mA、此器件的这些设置的驱动强度 MOSFET/1.5A 会非常大。 借助这些驱动强度、您可以使用 Qg 总电流为 250nC 至 500nC 的 MOSFET、具体取决于您的换向算法。

    在这种情况下、您需要一个高阻值栅极电阻器来将电流限制到此小 MOSFET。 问题是、在电流大、电荷少的情况下、如果不以某种方式限制电流、就会产生大量振铃。 因此、在我们的其他器件上、我们可以为不同的 FET 选择具有不同值的 IDRIVE 设置。 但我知道航空级的限制。

    我可能建议选择总 Qg 更高的 MOSFET、以便在这些驱动强度下实现更干净的运行。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    从营销方面、我也很想了解您对该器件感兴趣的客户。 我们可以帮助支持与他们的通话。 您能分享这个名字吗? 如果需要、您也可以通过电子邮件与我联系 s-anthraper@ti.com

    此致、  

    Sarah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:  

    我给你发了一封电子邮件。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    感谢您通过电子邮件联系 Sarah。

    您可以向我发送电子邮件或在此处回复其他技术问题。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此需要清除的是、流入 GVDD 引脚的最大平均电流是 30mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    流入 GVDD 引脚的电流将取决于您的外部 MOSFET Qg 值、因为这将是 GVDD 负载的主要决定因素。 GVDD 将从电源拉取栅极所需的电流量。 我们可以估算出这大约为 GVDD 的电流消耗的 30mA 平均值。 不过、如果使用大型 FET 或开关频率较高、这种情况可能会增加。 这些因素将改变电流消耗量。  

    您可以对系统运行一些基本操作测试、以确定平均电源消耗、从而帮助您获得特定系统的预期准确数值、或者根据 MOSFET 值进行一些快速计算、以确定预期的电流量。

    但要回答您的问题、30mA 不是允许流入引脚的最大平均电流。 在这里、您不应遇到 GVDD 可以消耗的电流大小的任何上限。

    希望我能正确理解您的问题。

    谢谢、

    Joseph