This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:确认使用 DRV8873 进行具有电流检测功能的 24V 8A 有刷直流电机控制

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8706-Q1, DRV8701, DRV8873, DRV8702-Q1, DRV8705-Q1, DRV8703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1576988/drv8873-confirmation-on-using-drv8873-for-24v-8a-brushed-dc-motor-control-with-current-sensing

器件型号:DRV8873
Thread 中讨论的其他器件: DRV8702-Q1、DRV8706-Q1、 DRV8705-Q1、DRV8703-Q1、DRV8701

尊敬的团队:

我正在评估 DRV8873 我项目的电机驱动器、希望在最终确定设计之前确认几点。

我的应用涉及驱动 24V、8A 有刷直流电机 电机驱动器。 电机位置将通过外部加速计进行控制、因此需要精确的速度和方向控制。

请您确认是否存在 DRV8873 是否可以满足以下要求?

  1. 它应该能够提供 8A 持续电流 而不会出现散热问题。

  2. 它应该能够可靠地运行 标称值为 24V 电机电压。

  3. 它应该支持 电机电流检测 用于监测和控制。

  4. 相关 缩写 、数据表显示 SPI、PWM 和 GPIO 逻辑选项—您能否说明哪个接口用于:

    • 读取电流检测数据

    • 故障检测和状态反馈

此外、如果 DRV8873 无法完全满足这些要求、请推荐一种具有电流检测功能的 24V、8A 有刷直流电机的替代 TI 电机驱动器。

此致、
Dhruvit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvit:

    感谢您的问题。

    它应该能够提供 8A 持续电流 而不会出现散热问题。

    这将取决于应用中的功率耗散和环境温度。 请参阅部分  8.2.1.2 驱动电流和功率耗散 数据表中用于计算功率耗散。 对于 8A、估算的导通损耗为 8 x 8 x 0.15 = 9.6W。 该器件 27.8°C/W 的 RθJA。  即使不考虑 PTOT、只要导通损耗就会使 TA = 25°C 时的器件温度增加 到 9.6 x 27.8 + 25 = 291.9°C 、远高于 TSD 的 165°C min。 驱动器无法支持此电流。 基于此、它可能会在 TA = 25°C 时支持 8A 或 4A TOPS 的一半 。

    它应该能够可靠地运行 标称值为 24V 电机电压。[/报价]

    建议的最大工作温度 为 38V。这包括开关期间的潜在瞬变。 只要符合要求、就无需担心可靠性问题。

    它应该支持 电机电流检测 用于监控和控制。

    请参阅数据表。 DRV8873 具有内部电流检测、IPROPI1、2 比例电流输出和内部电流调节功能。

    [报价 userid=“592194" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1576988/drv8873-confirmation-on-using-drv8873-for-24v-8a-brushed-dc-motor-control-with-current-sensing

    相关 缩写 、数据表显示 SPI、PWM 和 GPIO 逻辑选项—您能否说明哪个接口用于:

    • 读取电流检测数据

    • 故障检测和状态反馈

    [/报价]

    此产品有两种可订购型号。 请参阅下面的。 DRV8873H 完全基于 GPIO、用于配置、控制和故障诊断。 DRV8873S 具有使用寄存器进行配置、控制和故障诊断的 SPI、以及 通过 nFAULT 引脚进行输入和故障报告的 GPIO 控制选项。  

    电流检测 IPROPI1、2 模拟输出在 H 和 S 型号中均相似。 有关详细信息、请参阅数据表。  

    [报价 userid=“592194" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1576988/drv8873-confirmation-on-using-drv8873-for-24v-8a-brushed-dc-motor-control-with-current-sensing ]此外、如果 DRV8873 无法完全满足这些要求、请推荐一款适合具有电流检测功能的 24V、8A 有刷直流电机的替代 TI 电机驱动器。[/报价]

    对于 8A 的连续电流额定值、这也意味着启动浪涌电流可能会比您必须考虑使用带有外部 MOSFET 的栅极驱动器 IC 高几倍。 例如 DRV8701、DRV8702-Q1、DRV8703-Q1、DRV8705-Q1 或 DRV8706-Q1。

    此致、Murugavel  

      

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    随附了应用中所用电机的详细信息。

    电机规格:

    • 额定电压:24 V

    • 额定电流:≤8A

    • 额定扭矩:66 牛米

    • 速度:12 转/分

    • 输入功率:190 瓦

    应用是 太阳能跟踪系统 、其中电机仅移动 小型±1°阶跃 然后保持就位一段时间。 这意味着电机经常从静止状态开始、所以您之前的要点就开始了 浪涌(失速)电流 对我的设计非常重要。

    您能否帮助我确定以下哪个驱动程序最适合此用例?

    • DRV8701

    • DRV8702-Q1

    • DRV8703-Q1

    • DRV8705-Q1

    • DRV8706-Q1

    我的主要要求是:

    1. 24V 工作电压、能够处理启动浪涌电流。

    2. 用于控制和保护的电流感应。

    3. 故障诊断和简单的 MCU 接口(SPI 或模拟检测)。

    感谢您迄今为止的指导—感谢您帮助我们最终确定合适的器件。

    此致、
    Dhruvit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvit:

    感谢您分享电机规格。 由此可知额定电流< 8A。并未提及连续稳态电流为 8A。缺少浪涌电流、失速电流等附加信息。

    您可以使用 24V 电源来驱动电机、并使用示波器电流探头来捕获具有电机机械负载的浪涌电流、具有机械负载的稳态电流和电机失速电流。 根据这些数据、我们可以为您的应用建议合适的器件。 请分享这些信息。  

    请观看此视频、了解如何驱动 有刷直流电机来驱动有刷直流电机|视频|德州仪器 TI.com。 本应用简报 https://www.ti.com/lit/ab/slvafq3/slvafq3.pdf。您是否有 DRV8873 EVM? 可以将电机直接连接到 EVM 输出端并对其进行测试。   

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    很抱歉延迟回复—这里是假期时间。

    关于开发套件、我目前没有这些套件、但我希望根据您的建议选择一个。

    我已经查看了可用的电机并确定了控制器需要处理的最大负载。 我的装置中的任何其他电机的额定值均相同或更低。

    请随附我正在考虑的电机的数据表。 我相信其中包含您提到的所有参数、可帮助您选择合适的驱动器。

    如图所示、额定电流为 6A、而峰值电流达到 15A、我知道这与您提到的浪涌电流或失速电流相对应。 因此、驱动器必须能够处理 15A 以上的电流。基于此、我同意具有外部 MOSFET 的栅极驱动器是此应用的正确方法。

    此致、
    Dhruvit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvit:

    感谢您提供更多信息。

    如图所示、额定电流为 6A、而峰值电流达到 15A、我知道这对应于您提到的浪涌或失速电流。 因此、驱动器必须能够处理 15A 以上的电流。基于此、我同意具有外部 MOSFET 的栅极驱动器是此应用的正确方法。[/报价]

    是、这是正确的。

    [报价 userid=“592194" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1576988/drv8873-confirmation-on-using-drv8873-for-24v-8a-brushed-dc-motor-control-with-current-sensing/6076340

    您能否帮助我确定以下哪个驱动程序最适合此用例?

    • DRV8701

    • DRV8702-Q1

    • DRV8703-Q1

    • DRV8705-Q1

    • DRV8706-Q1

    [/报价]

    这些器件中的任何一款都适合该应用。 DRV8706S-Q1 具有包括诊断功能在内的最多特性、但是需要 SPI 通信和固件配置、而 DRV8701 采用极简方法、由 GPIO 控制。 DRV8701、DRV8702-Q1(GPIO 控制)、DRV8703-Q1(GPIO 和 SPI 控制)具有内置电流调节特性。 “-Q1"表示“表示符合工业和汽车标准、无“-Q1"后“后缀表示仅限工业应用。 如果您的应用是汽车应用、则必须使用“-Q1"产品“产品。 根据这些、您可以选择其中一个驱动器。  

    您可以参考这些应用手册。  https://www.ti.com/lit/ta / ssztcj4/ssztcj4.pdf and https://www.ti.com/lit/an/slva714d/slva714d.pdf 

    此致、Murugavel