请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8955Thread 中讨论的其他器件: DRV8844、 DRV8962
尊敬的 BU:
我的客户目前正在考虑 DRV8955、但其 Vs 仅固定为 48V。 这不适合他的项目,因为 Vs 是+56V。
我们是否有任何其他接近 DRV8955 但具有更高对比度的合适 BDC?
谢谢!
此致、
John
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.