This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8955:针对较高电压与 BDC 电流的建议

Guru**** 2605435 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8955, DRV8844, DRV8962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1580854/drv8955-recommendation-for-higher-vs-bdc

部件号:DRV8955
Thread 中讨论的其他器件: DRV8844DRV8962

尊敬的 BU:  

我的客户目前正在考虑 DRV8955、但其 Vs 仅固定为 48V。 这不适合他的项目,因为 Vs 是+56V。  

我们是否有任何其他接近 DRV8955 但具有更高对比度的合适 BDC?  

谢谢!

 

此致、  

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的发布。 为了在 56V 下运行、我们产品系列中的两个选项是 DRV8844(无内部电流调节)和 DRV8962(集成电流调节)。 什么是最终应用? 谢谢你。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、  

    感谢您的答复。  

    终端应用是一款精密的焊线机和压模机、专为螺线管驱动器模块而设计。 谢谢!

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您提供的信息。  

    此致、Murugavel