工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我们目前正在评估电机驱动器 IC DRV8424RGER 便于再次采用、使用我设计的原型板。
在电机运行测试期间、VM 引脚电压比 VM±1V 的连续额定值高出大约 1.5V 。
该过压的持续时间大约 小于 2 微秒 。
请说明在这种情况下是否有必要采取对策?
非常感谢您的支持



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、戴
感谢 VM 侧的详细波形和原理图。 David 正在度假、我正在接管这一主题。
通常、该器件会在瞬态期间处理额外的绝对最大值或最小值电压、如数据表中所示。 但此额外范围仅持续 100ns。

在中、看起来器件需要大约 ~1.5us 的时间才能稳定。
我对电机的驱动还有几个问题
-选择了哪种衰减模式?
-您可以确认电机的 L 和 R 值,并且输出线路上是否有任何上限。
-如果你也可以分享完整的原理图,这将是很好的。
谢谢、
Ibinu