This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424:VM 引脚电压超过了连续额定值

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1569791/drv8424-the-vm-pin-voltage-exceeded-the-continuous-rating

器件型号:DRV8424


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正在评估电机驱动器 IC DRV8424RGER 便于再次采用、使用我设计的原型板。

在电机运行测试期间、VM 引脚电压比 VM±1V 的连续额定值高出大约 1.5V
该过压的持续时间大约 小于 2 微秒

请说明在这种情况下是否有必要采取对策?

非常感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    DRV8424 可处理的绝对最大电源电压为 33V。 我不确定您的意思是超出 VM 的连续额定值。

    VM 在 2us 内是否超过 33V?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复

    VM 的使用电压为 24V。
    由于 VM 为 24V、如果 VM+1V 是额定电压、那么了解 26.5V 超过额定电压是否正确?

    此致、

    Dai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dai:

    如果可能、您能否在这种情况下包含输入、输出、VM 和电流的波形、以便我们更好地了解这种情况是如何发生的?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    我附加了波形。 请检查它。

    此致、

    Dai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dai:

    感谢您观看示波器捕获。  

    在 VM 上使用了多大容量电容?

    合适的局部大容量电容是电机驱动器设计中的一项重要因素。  当电机开启或关闭时、包括在脉宽调制 (PWM) 操作期间、电机电流可能会发生显著变化。 这些电流变化会产生电源电压变化等问题、可通过使用足够的大容量电容来缓解这些问题。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的建议。

    VM 的电容如图所示。

    此致、

    Dai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、戴

    感谢 VM 侧的详细波形和原理图。 David 正在度假、我正在接管这一主题。

    通常、该器件会在瞬态期间处理额外的绝对最大值或最小值电压、如数据表中所示。 但此额外范围仅持续 100ns。

    在中、看起来器件需要大约 ~1.5us 的时间才能稳定。  

    我对电机的驱动还有几个问题

    -选择了哪种衰减模式?

    -您可以确认电机的 L 和 R 值,并且输出线路上是否有任何上限。

    -如果你也可以分享完整的原理图,这将是很好的。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ibinu

    感谢您的答复。

    回答三个问题。

    -选择了哪种衰减模式?

    ⇒智能调优动态衰减  

    -您可以确认电机的 L 和 R 值,并且输出线路上是否有任何上限。

    ⇒绕组电阻: 1.5Ω± 0.2Ω

    绕组电感:4.8mH 基准 在 1kHz 时、1V[RMS]

    -如果你也可以分享完整的原理图,这将是很好的。

     ⇒请参阅下图

    谢谢、

    Dai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dai 的详细介绍。

    尽管 nFAULT 上的上拉电阻似乎缺失、但原理图上没有任何直接问题。

    我将在实验室中进行一些测试、并在下周中旬之前回复您。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ibinu

    感谢您的答复。

    很抱歉我上次发送给您的电路图中没有显示 nFAULT 上拉电阻。

    我已在不同工作表上将 nFAULT 连接为上拉电阻。

    您的实验室测试结果是什么?

    总之、我发送的波形是否有问题?

    我是否应该在相位输出电路中安装 TVS 二极管、使其不超过额定值?

    谢谢、

    Dai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dai:

    对延迟深表歉意。  

    您是否尝试过使用任何其他负载进行测试? 我认为电感较小的电机有助于更大限度地减少输出电压尖峰。  

    此致、

    David