您好:
在我的当前设计中、选择 DRV8262DDW、这是一个单路 H 桥。 在数据表中、仅单个 H 桥内部电流检测连接在一起。 在这种情况下、为两个 NMOS 设置 OCP(我假设,很难理解内部微镜电流的行为)
我对电阻 IPROPI 计算有疑问。 在我的设计中、A 将一个 3.3K 连接到 GND 的电阻器。 在这种情况下、我假设 OUT1 和 OUT2 的 OCP 设置为 4.71A。 是真的还是假的?
我想将 OUT1 和 OUT2 的 OCP 设置为 8A、能否计算出电阻?
感谢你的帮助
此致