This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:为 OCP 选择电阻器

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1581730/drv8262-choose-a-resistor-for-ocp

器件型号:DRV8262


您好:

在我的当前设计中、选择 DRV8262DDW、这是一个单路 H 桥。 在数据表中、仅单个 H 桥内部电流检测连接在一起。 在这种情况下、为两个 NMOS 设置 OCP(我假设,很难理解内部微镜电流的行为)

我对电阻 IPROPI 计算有疑问。 在我的设计中、A 将一个 3.3K 连接到 GND 的电阻器。 在这种情况下、我假设 OUT1 和 OUT2 的 OCP 设置为 4.71A。 是真的还是假的?

我想将 OUT1 和 OUT2 的 OCP 设置为 8A、能否计算出电阻?

感谢你的帮助

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Douchan、

    感谢您发送编修。

    DRV8262 中的负载电流有两种不同的实体。 一种是基于 Itrip 的电流限制、它使用外部 RIPROPI 和 VREF 电压来设置电流。 请参阅数据表中的下面内容。 公式显示了如何设置此电流限制特性。

    第二个是过流保护 OCP、有助于提供输出短路保护。 IOCP 规格中给出了 OCP 的阈值 — 请参阅下面的。 IOCP 规范已进行硬编码、无法更改。

      

    OCP 与电流限制特性无关、不依赖于 RIPROPI。 请参阅下面的。 OCP 在每个输出 FET(高侧和低侧)上都有自己的检测功能。  

    [引述 userid=“570417" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1581730/drv8262-choose-a-resistor-for-ocp

    我对电阻 IPROPI 计算有疑问。 在我的设计中、A 将一个 3.3K 连接到 GND 的电阻器。 在这种情况下、我假设 OUT1 和 OUT2 的 OCP 设置为 4.71A。 是真的还是假的?

    我想将 OUT1 和 OUT2 的 OCP 设置为 8A、能否计算出电阻?

    [/报价]

    假设 VREF = 3.3V、当 3.3kΩ RIPROPI 时、电机电流将限制为 4.71A。这是 Itrip 电流设置、而不是 OCP。 电机浪涌电流或失速电流将限制为 4.71A

    您无法使用 8A 的 Itrip 设置、因为 8A 已经是 OCP 过流阈值。 最大 Itrip 必须< IOCP 规格。 此外、最大 Itrip 电流还将是器件功耗的函数。 如果电流高于特定电流、则根据环境温度 Ta、器件可能会出现热关断 TSD。 对于此 DDW 封装以及使用适当的 PCB 设计和 VM 电压。 请参阅下面的电流能力表。 通过两个并联电桥、可以提高电流能力。  

      

    如果应用的持续电流要求为 8A、则 DRv8262 DDW 可能无法支持该要求。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    感谢您的回复以及有关器件 DRV8262DDW 内部 OCP 的详细信息。

    请参阅下面的原理图、引脚 iprop 上将电阻 3.3K 连接在一起

    在我的设计中、输出 1 的电流限制设置为 4.7A、输出 2 的电流限制设置为 4.7A? (我知道这不是 OCP。 OCP 通过内部结构对运河 OUT1 设置为 8A、对运河 OUT2 设置为 8A,不能更改)

    我想根据数据表设置 OCP 下的电流限制、例如 7.5A、是否可行? 然后告诉我电阻器 iprop 的正确值是多少  

    感谢您的建议和技术支持。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Douchan、

    感谢分享原理图。 您已将 MODE1 和 MODE2 连接到 DVDD、建议使用 PWM 控制模式和单路 H 桥配置。 我假设输出相应地连接在一起。  

    在我的设计中、输出 1 的电流限制设置为 4.7A、输出 2 的电流限制设置为 4.7A? (我知道这不是 OCP。 OCP 通过内部结构对运河 OUT1 设置为 8A、对运河 OUT2 设置为 8A,不能更改)[/报价]

    在您的电流原理图中、 VREF = 3.3V、RIPROPI = 3.3kΩ。 由此计算得出 Itrip = 4.72A。由于您使用的是单 H 桥模式、IOCP 为 16A、因此双 H 桥模式下 IOCP 为 8A。  

    [引用 userid=“570417" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1581730/drv8262-choose-a-resistor-for-ocp/6093061 ]我想根据数据表设置 OCP 下的电流限制、例如 7.5A、是否可行? 然后告诉我电阻器 iprop 
    的正确值

    我想您希望将 Itrip 电流限制设置为 7.5A。在这种单 H 配置中、这是可以实现的。 7.5A 负载电流将转换为  IPROPI 上的 7.5/212E-6 = 0.00159 μA。 要将其转换为 3.3V、所需的电阻值将为 3.3 / 0.00159 = 2.075kΩ-您可以使用最接近的可用 1%或更低容差电阻器。 这会将 Itrip 设置为大约 7.5A。根据瞬态热阻抗表、请记住器件可以驱动 7.5A 大约 10 至 15 秒。  采用适当的 PCB 热设计时、该器件可以支持接近 5A 的连续电流。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    非常感谢您的技术支持!

    在我的设计中、直流/直流电机连接在 OUT1 和 OUT2 之间、我设置了慢速衰减模式。 电机的内部电阻为 4 欧姆、电感器 300µH 和最大电压 24V。 我没有反电动势值

    据我所知、=>如果电阻器增加、电流限制会减小。 OCP 保持不变、在本例中、每个内部 NMOS 的电流为 16A。

    但很难理解是否为每个内部 NMOS 设置了这种限制。  问题=> 电动机的电流限制在 4.7A 或 (4.7A x 2)?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Douchan、

    在我的设计中、直流/直流转换器电机连接在 OUT1 和 OUT2 之间、我设置了慢速衰减模式。 电机的内部电阻为 4 欧姆、电感器 300µH 和最大电压 24V。 我没有反电动势值

    这没关系。 我只想确保所有 OUT1 和 OUT2 都连接在一起。 请参阅下面的。

    我知道、=>如果电阻器增大、电流限制会减小。 OCP 保持不变、在本例中、每个内部 NMOS 的电流为 16A。

    完美!

    但很难理解是否为每个内部 NMOS 设置了此限制。  问题=> 电机电流限制在 4.7A 或 (4.7A x 2)?

    电流限制仅适用于负载电流、而不适用于每个内部 NMOS。 请参阅下面的。 因此、当 RIPROPI 的值为 3.3kΩ 时、负载电流将限制为 4.7A。对于 Itrip 电流限制、仅在高侧 FET 上进行电流检测。 由于 FET 并联连接、因此电流均匀地分布在两个 FET 之间。 当 Itrip 配置为 4.7A 时、每个 FET 通过 4.7/2 = 2.35A。IPROPI 连接在一起、这增加了 2.35 + 2.35 = 4.7A。我希望这样可以清楚地说明 其工作原理。   

    当 RIPROPI = 2kΩ 时、负载电流限制为 7.5A。每个 HS-FET 都将通过 3.75A 的电流  

    OCP 过流架构有所不同。 对于每个 NMOS、它为 8A。当为单 H 并联时、 OUTx 引脚上的 OCP 限制加倍至 16A   

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢所有细节。 我将在设计理由中添加几个信息和公式。

    此致

    Douchan