This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8332:12V 电源上的电流峰值。

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1581184/drv8332-current-peak-on-12v-supply

器件型号:DRV8332


12V_issue.pdf 

您好:

请参阅文件。

Jean-Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean-Marc:

    您能分享您的原理图吗?

    在提到 VDD 的 pdf 中、您提到的是 PVDD_x 吗?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yara 您好:

    VDD 是引脚编号 17。

    我犯了个错误、PVDD_X 是错误的、必须用 GVDD_X 替换 PVDD_X 上的电压为 48V、而 GVDD_X 电压为 12V。  12V 电源上出现电流尖峰。

    此致

    Jean-Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean-Marc:

    是否仍遇到此问题? 您能更新实际问题吗、我看到您提到过:

    我犯了一个错误、PVDD_X 错误、必须用 GVDD_X 替换 PVDD_X 上的电压为 48V、而 GVDD_X 电压为 12V。  电流尖峰位于 12V 处。

    这是否意味着 GVDD_X 上出现了电流尖峰? 是否都在所有 GVDD 引脚上?

    您能分享您的原理图吗?

    此致、

    Yara