请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8332您好:
请参阅文件。
Jean-Marc
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jean-Marc:
是否仍遇到此问题? 您能更新实际问题吗、我看到您提到过:
我犯了一个错误、PVDD_X 错误、必须用 GVDD_X 替换 PVDD_X 上的电压为 48V、而 GVDD_X 电压为 12V。 电流尖峰位于 12V 处。
这是否意味着 GVDD_X 上出现了电流尖峰? 是否都在所有 GVDD 引脚上?
您能分享您的原理图吗?
此致、
Yara