This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:使用 DRV8701P 时、电流调节响应导致的 EMI 辐射问题

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8701EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1578801/drv8701-emi-radiation-issue-caused-by-current-regulation-response-when-using-the-drv8701p

器件型号:DRV8701


我们配置了一个使用 DRV8701P 和四个 TSM120N06LCP MOSFET 的 BDC 电机驱动电路。

但是、当电机最初被驱动时、会发生 EMI 辐射故障、这似乎是由启动期间的电流调节响应引起的。

可能的根本原因是 PWM 开关期间由寄生电感引起的电流调节。
您能否就此问题提供可能的解决方案或缓解方法?

栅极上添加了一个 10 欧姆阻尼电阻器、并在输出级应用了一个 1nF / 470 欧姆缓冲器、但未观察到明显改善。  

所附波形的标签如下:

  1. GH1 HS MOSFET 栅极
  2. GL2 LS MOSFET 栅极
  3. PWM
  4. 输出电流

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jaeho、

    您能知道 EMI 发生的频率是多少吗?

    电流振铃频率看起来大约为 2 –2.5MHz。

    此致、

    Grzegorz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jaeho、

    感谢您的发布。

    电流振铃不是电流调节的响应。   例如、电流调节 tOFF 规格为 25 μs 典型值、TON 可以为 10 μs。 PWM 频率为 1/ 35 μs = 28.6kHz。 您观察到的响铃频率明显更高、就像 Gregorz 指出的那样。 这似乎是由寄生电容和电缆线束电感造成的。 尝试减小 IDRIVE 以减慢上升和下降时间以及输出端的电容器 — 请参阅下文。

    请分享 EMI/EMC 频谱图。 谢谢你。

    此致、Murugavel     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Murugavel、Grzegorz

    感谢您的答复

    请参阅下面的 EMI 频谱图

    当 PWM 占空比为 100%时、EMI 辐射并不显著、但它仅在开关期间显示如所示的附加频谱。

    尽管对 SH1 和 SH2 施加了 1nF 电容器、但没有改善。 这是否因为电容值不足而导致?

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jaeho、

    感谢您提供更多信息。  

    但是、当电机最初驱动时、会发生 EMI 辐射故障、这似乎是由启动期间的电流调节响应引起的。

    使用的可变占空比 PWM 输入频率是多少? 请分享原理图和目标电流调节设置。 负载电流曲线 — 启动浪涌电流,稳态电机运行电流和失速电流。  

    尽管对 SH1 和 SH2 应用了 1nF 电容器、但没有任何改进。 这可能是因为电容值不足吗?

    是、1nF 不足以抑制 PWM 开关频率边沿引起的 EMI。 请尝试使用 10nF 至 100nF 来抑制基频、这也将有助于抑制谐波、并尝试减小 IDRIVE 设置。 此外、查看是否 将输入 PWM 频率降低 5kHz 至 10kHz、违规峰值振幅是否在占空比< 100%的情况下从 53MHz 位置移动。 谢谢你。

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jaeho、

    “当 PWM 占空比为 100%时、EMI 辐射不显著“-这意味着 BDC 电机不会引起问题、主 EMI 源可能正在切换过程。

    对于 Murugavel 提到的解决方案、我要补充:

    1.检查 PCB 布局、 DRV8701EVM 是 2 层 PCB 布局的一个很好的示例(向它添加 2 个内部接地平面是降低 EMI 的最简单方法)、请注意 1uF C5 和 C6 电容器及其放置。 在等 TI 材料中、您可以找到一些有关 PCB 布局设计的有趣信息

    https://www.ti.com/lit/an/slva959b/slva959b.pdf?ts = 1761211353053&ref_url=https%253A%252F%252Fe2e.ti.com%252F

    2.铁氧体扼流圈,镍锌可能是最合适的材料,但这将是一个相当昂贵的解决方案,我认为它将不需要。

    您能否判断是否可以在现场执行 EMI 测试、或者是否必须将电路板发送到实验室? 如果您没有频谱分析仪和天线、也可以使用示波器进行 EMI 故障排除。

    此致、

    Grzegorz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Grzegorz、 Murugavel

    感谢您发送编修。

    我们当前使用的 PWM 频率为 24kHz。
    请参阅以下原理图。
     
    运行条件的情况
    VM = 36V、电机最大负载= 9A

    接下来、星期一将提供有关负载电流曲线(启动浪涌电流,稳态运行电流和失速电流)的信息。

    由于我们每周访问 EMI 测试实验室、因此我们能够将最终文件与星期二之后应用的调试更新共享。

    调试列表:

    1.在 SH1、SH2 和 GND 之间添加了 10nF 至 100nF 旁路电容器。

    2.更改了 PWM 频率以检查频带偏移。

    向 GH1 和 GH2 漏极节点添加了 1 µF 电容器
      

    4、审查了 NiZn 铁氧体磁芯的使用情况;然而、发现有效抑制至少需要 3 匝。

    5.降低 IDRIVE 可能会在高负载条件下导致运行不稳定、因此将其视为最后一步。

    谢谢
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jaeho、

    感谢原理图。 看起来没关系。 良好的布局对于降低 EMI 非常重要。 您的计划听起来不错。 请随时向我们发布。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jaeho、

    感谢您分享上述所有信息。 您可以尝试使用示波器来快速验证电路板的任何更改是否带来了一些改进。

    -如果用短电缆将 PCB 板连接到电机上,可以用较长的电缆 (0.5-1m ) 替换它,

    -将示波器探头接地导线连接到探头尖端,形成简单的近场天线,

    -将探头设置为 10:1 范围,

    -将示波器设置为约 20-50ns/div ,交流耦合,关闭 BW 滤波器,

    -将探头接地导线连接到靠近 PCB 板的电机电缆或电缆导线(以振铃较高者为准),

    -将电机电流设置为可能的高值,电机将需要加载或失速,

    -用 V/div 和触发找到最高电压振铃,它的频率应该在 53MHz 左右。

    -对 PCB 板进行任何更改,并检查是否有最大振铃 振幅也发生了变化、

    -降低 MOSFET H 桥中的寄生电感也应增加振铃频率。

    此致、

    Grzegorz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Grzegorz、 Murugavel

    我想分享在应用审核列表中的项目 1 和 3 后获得的波形。

    由于施加 10nF 电容器没有明显改善、因此 I 从 100nF 开始。
    分别向 SH1 和 SH2 添加 100nF 电容器后测得的波形如下所示。

    1CH:GH1 HS 门

    2 通道:GH2 HS 门

    3 通道:SH1 电压

    4 通道:SH1 电流

    由于电容器的存在一些改进、但当 GH1 HS 栅极导通时、不会观察到明显的 dv/dt 差异。

    当我将 IDRIVE 设置值从 25mA 更改为 12.5mA 时 、随着 dv/dt 的变化、观察到了其他影响。

    尽管我们计划稍后通过改变栅极电流来进行温度测试、但是否有任何额外的方法来完全消除  电流振铃?

    谢谢
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jaeho、

    感谢您的更新。 在所有这些情况下、您可以注意到振铃发生在转换的死区时间期间。 在死区时间内、驱动器未驱动、您观察到的是由于负载 L 和 C 行为而产生的振铃 — 增大电容器会降低振铃频率,因此观察到的振铃波形周期较小可能会使其看起来有所改善。 通过在输出端包含串联铁氧体电感器、可以实现类似的改进。 这是通过电感器快速切换大电流的典型行为。  通过测量振铃频率并使用电容器的值、您可以计算导致此行为的电感。 这可能是输出端 PCB 布线的杂散电感、电机的电缆线束等、如果不进行重大更改、可能很难消除。

    缩短上升时间(减小 IDRIVE)似乎可以按预期提供很大帮助。 也许您可以尝试向 R4 添加 10 至 47 欧姆的串联栅极电阻器 R1、这有助于在不减小 IDRIVE 的情况下缩短上升/下降时间。 更改 PWM 频率应改变该行为、但在很大程度上不会改变。 由于这是在死区时间内发生的、因此驱动器本身不是振铃的来源。 这些旋钮可用于微调以缓解该问题。 希望这对您有所帮助。 谢谢你。

    此致、Murugavel    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Grzegorz、 Murugavel

    感谢您的支持。
    下面的频谱图是在将 IDRIVE 更改为 12.5mA 并将 100nF 电容器添加到 SH1 和 SH2 后测量的。
    已经有了很大的改进、我要再次感谢你的帮助。

    最后一个问题是、我目前正在修改 PCB。
    PCB 是一个 4 层电路板、包含顶层、信号层、GND 层和底层。
    由于 SH1 和 SH2 电流较高、因此我已将模式冗余放置在所有层中。
    最好仅在一侧(例如顶层或底层)对它们进行布线吗?

    谢谢、Best ragards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jaeho、

    对于 4 层板、提供良好 EMI 结果的常见堆叠方式为:

    -顶层 — 信号,PWR、GND

    - 2 MIDLAYERS — 实心接地平面

    -底层 — 信号,PWR、GND

    如果存在更高的电流、则外层为 2oz、内层为 1oz。 它应该比 4x1oz 板贵一点。

    两个内层为顶部和底部的所有信号布线提供参考平面、为所有去耦电容器提供低电感 GND 连接

    良好的导热性。  

    “由于 SH1 和 SH2 电流较高、我已将模式冗余放置在所有层中。“ -如果它们只是滤波电容器之后的电机输出布线,那么

    它应该不会对电路板产生的 EMI 产生重大影响。 如果电路板受到外部干扰、这些布线会像天线一样辐射电磁场、从而可能干扰电路板上的电路。 对于 MOSFET 电桥中的高 di/dt 布线、需要提供具有低寄生电感的电流返回路径 、并且在布线下使用接地平面更容易实现。 最安全的选择是将内层用作接地平面、必要时使用顶层和底层来实现大电流布线。

    “最好只将它们布置在一侧、如顶层或底层?“ -这在你的情况下是不必要的。

    此致、

    Grzegorz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jaeho、

     格热哥尔茨的建议是最佳做法。 此外、您还可以参阅我们为 DRV8701EVM 提供的 Altium 布局、该布局可从 EVM 网页下载。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Grzegorz、 Murugavel

    在修改 PCB 时查看 EVM
    感谢你的帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jaeho、

    谢谢你。

    此致、Murugavel