This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316D:使用 MotorStudio 调整电流环路、但波特图为空白?

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8316D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1582107/mcf8316d-using-motorstudio-to-adjust-the-current-loop-but-the-bode-graph-is-blank

器件型号:MCF8316D


image.png

您好、

  已成功使用参数配置我的 MCF8316D。

  但调整电流环路参数时、为什么波特图是空白的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们在此版本中尚未启用波特图特性。

    我们将在未来版本中启用它、但时域图足以进行稳定性分析。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否还有其他问题、或者如果此答案澄清了所有内容、我们可以关闭此主题? 如有任何新问题、请创建新主题。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.