Other Parts Discussed in Thread: DRV8873H-Q1EVM, DRV8873
主题: DRV8873 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的 TI-Team:
我将 在相位/使能模式下使用 DRV8873H-Q1EVM 来驱动有刷直流电机。
我需要测量的最大电机电流为 5.5A、因此我按照数据表中的建议使用了 1kOhm 检测电阻。

ITRIP 引脚连接到 GND、因此 ITRIP 应设置为 6.5A。
但 ITRIP 不工作。 我可以汲取最高 12A 的电流。
我将 R (SENSE) 电阻器切换为 560 Ω、因此可测量的电流高达~10A。
现在、ITRIP 正在工作。
但根据典型应用、它也应与 1k Ω 电阻器搭配使用。
因为它们还使用“更大的“R (SENSE) 电阻器-> Imax =(1100*5)/1.5kOhm = 3.7A
但跳闸点仍设置为 6.5A。

我的问题是 ITRIP 和 R (SENSE) 之间是否存在依赖关系、或者典型应用中是否存在错误。
此致
Magdalena