请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8353您好、我已配置了 drv8353sr 的几个寄存器、 如下所示:
栅极驱动 HS 寄存器-–0x300
栅极驱动 LS 寄存器-–0x700
当我启用 drv8353sr 并读取故障寄存器 1 和故障寄存器 2 时。
寄存器 1 为 0x0000、寄存器 2 为 0x0040(GDUV 故障)
我根据相关问题的答案进行了测试。 结果如下:
VM 为 12V、VCP 为 9V 、VGLS 为 12V、电压相对稳定。 此外、PWM 不输入。
此故障 会对我的后续电机控制产生任何影响?
我希望你可以尝试给一些可能的错误的方向和解决方案,谢谢!