This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:DRV8353:初始化时、发生了 GDUV 错误。

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1582765/drv8353-drv8353-when-initializing-the-gduv-error-occurred

器件型号:DRV8353


您好、我已配置了  drv8353sr 的几个寄存器、 如下所示:

 栅极驱动 HS 寄存器-–0x300

 栅极驱动 LS 寄存器-–0x700

当我启用 drv8353sr 并读取故障寄存器 1 和故障寄存器 2 时。  

寄存器 1 为 0x0000、寄存器 2 为 0x0040(GDUV 故障)

我根据相关问题的答案进行了测试。 结果如下:

VM 为 12V、VCP 为 9V 、VGLS 为 12V、电压相对稳定。 此外、PWM 不输入。

此故障 会对我的后续电机控制产生任何影响?

我希望你可以尝试给一些可能的错误的方向和解决方案,谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当 VCP 低于 Vdrain 的 5V 或 VGLS 引脚电压低于 4.25V 时、会触发 GDUV 保护。

    您能否查看发生了哪种情况?

    一旦我们确定了哪个问题、我们就可以提供建议。

    谢谢、

    Joseph